This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV425:使用两个不同的 Rshunt 值计算给定 B 字段的 Vout

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/705256/drv425-calculate-vout-for-a-given-b-field-with-two-different-rshunt-values

器件型号:DRV425

大家好、我正在尝试为一个已知的 B 字段和两个不同的 Rshunt 值计算一个给定的 Vout、我的参数是:

b = 0.05mT (0.5高斯)

Rshunt1 = 100欧姆

Rshunt2 = 330欧姆

您能为我提供有关此计算的帮助吗?

谢谢

-E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    感谢您使用该论坛来获得问题的答案。

    在我们的 DRV425工具和软件选项卡中、您可以找到一个计算器、该计算器将对此提供帮助。(DRV425系统参数计算器) 该计算器还将帮助您了解您是否会遇到任何设计问题和其他信息。  请注意、由于该字段可以为正或负、且输出以 Vref 为中心、因此输出为±μ A。

    也可以使用数据表中的公式1来完成计算。

    VOUT = B×G×Rshunt×Gamp

    B= 0.05mT (或要测量的其他字段)

    G = 12.2mA/mT

    Rshunt= 100Ω Ω 或 330Ω Ω

    GAMP = 4V/V

    VOUT (100Ω μ V、0.05mT)= ±0.244V + Vref

    VOUT (330Ω μ V、0.05mT)= ±0.805V + Vref

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这回答了我的问题