主题中讨论的其他器件: FDC2114
你(们)好,先生。
从数据表中可以看出、关断模式应为200nA。
在 EVM 和 PCBA 上的测试中、即使我们将 SD 引脚拉至高电平(3.3V)、FDC 电源也是1.9mA。
SD 引脚似乎无法将电源模式从工作模式更改为关断模式。
您知道这种情况的潜在问题吗?
“(5) I2C 读/写通信和通过 SCL 的上拉电阻器电流,不包括 SDA”,`s 什么例外?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好,先生。
从数据表中可以看出、关断模式应为200nA。
在 EVM 和 PCBA 上的测试中、即使我们将 SD 引脚拉至高电平(3.3V)、FDC 电源也是1.9mA。
SD 引脚似乎无法将电源模式从工作模式更改为关断模式。
您知道这种情况的潜在问题吗?
“(5) I2C 读/写通信和通过 SCL 的上拉电阻器电流,不包括 SDA”,`s 什么例外?
您好、Philip、
我在实验室中再现了正常关断电流消耗。 当关断引脚被拉至高电平时、测量值小于1uA。 为了实现此电流、栅极基准时钟至关重要。 我在 EVM 上模仿了这一点、方法是:拆焊外部振荡器、将一根导线焊接到 R22、并将该导线短接至关断引脚。 这对电流消耗产生了巨大影响。 我认为这是我们两种设置之间的关键区别。 我看到您将 I2C 线路、ADDR 和 SD 拉至3.3V、但您没有提到 CLKIN。
我还断开了 MCU 和 FDC2114之间的 I2C 通信。 这进一步降低了电流消耗。
有关低功耗电容式感应(包括时钟门控 )的更多信息、请参阅此应用手册。
此致、