This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2112:FDC2112关断模式功耗问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2112, FDC2114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/718841/fdc2112-fdc2112-shut-down-mode-consumption-issue

器件型号:FDC2112
主题中讨论的其他器件: FDC2114

你(们)好,先生。

从数据表中可以看出、关断模式应为200nA。

在 EVM 和 PCBA 上的测试中、即使我们将 SD 引脚拉至高电平(3.3V)、FDC 电源也是1.9mA。

SD 引脚似乎无法将电源模式从工作模式更改为关断模式。

您知道这种情况的潜在问题吗?

 “(5) I2C 读/写通信和通过 SCL 的上拉电阻器电流,不包括 SDA”,`s 什么例外?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、

    如何测量 FDC2112的电流消耗?

    您提到的报价意味着指定的典型 IDD (2.1mA)不包括从 I2C 通信和 I2C 上拉电阻器汲取的电流。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好。

    客户使用此 EVM 板进行功率测量。

    并提供3.3V 电压、然后通过功率计检查电流。

    无论 SD 是否限制为3.3V、3.3V 上的电流始终为1.9mA。

    在我们的 PCBA 中、它也具有相同的结果。

    他们喜欢知道问题在哪里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    为了澄清设置、您的客户是否将 EVM 的 MSP430部分与 EVM 的 FDC2112部分分开? 它们为连接器 J3提供3.3V 电压? 您能否验证 SD 引脚未连接到3.3V 时是否为低电平?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好。

    -       SD 引脚未连接(0.5V)、3.3V 时为1.93mA

    -       SD 引脚连接至3.3V、3.3V 时为1.85mA

    -       SD 引脚接地、3.3V 时为1.93mA

    我们是否会将应用领域与客户联系以了解 DIN 风险,请...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    感谢您提供更多信息。 您能否说明 MSP430是否仍然连接到 FDC2114?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好。

    没有任何 MCU 连接、并且仅 FDC2114 AFE 测量、

    请澄清症状、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、

    我在工作台上复制了客户的设置、并观察到相同的行为-当 SD 被拉至高电平时、电流消耗不会改变。 我将研究这是否是 EVM 的问题。 我将在有更多信息要共享时立即更新此主题。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、

    请尽快得出结论。

    它`s 设计风险和客户项目几次被挂起,它担心并影响 AFE 产品,...

    请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、

    我已对此问题进行了调查、并为您提供了一些初步建议。 如果其他引脚(SDA、SCL、ADDR 和 CLKIN)在关断模式下未接地或连接到 VDD、这会增加电流消耗。 我建议在这些引脚短接至 GND 或 SD 的情况下测试电流消耗。 如果您在对客户测试设置进行这些修改后看到电流消耗的改善、请告诉我。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好。

    它可能有助于稍微提高泄漏电流。
    原始电流大约为1.88mA、如果我们将 I2C/ADDR/SD 连接到3.3V、则为1.79mA。
    客户认为我们尚未解决关闭当前问题。

    请 进一步提供根本原因建议、...it 已被挂起且状况不佳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kristin、您好。
    我在朋友圈中添加了您、请帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    我在实验室中再现了正常关断电流消耗。 当关断引脚被拉至高电平时、测量值小于1uA。 为了实现此电流、栅极基准时钟至关重要。 我在 EVM 上模仿了这一点、方法是:拆焊外部振荡器、将一根导线焊接到 R22、并将该导线短接至关断引脚。 这对电流消耗产生了巨大影响。 我认为这是我们两种设置之间的关键区别。 我看到您将 I2C 线路、ADDR 和 SD 拉至3.3V、但您没有提到 CLKIN。

    我还断开了 MCU 和 FDC2114之间的 I2C 通信。 这进一步降低了电流消耗。

    有关低功耗电容式感应(包括时钟门控 )的更多信息、请参阅此应用手册。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是 Kristin。
    `s,这一结论很好,谢谢你们的解决方案。

    此致、
    Philip