This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066:LMP92066 DAC 通道输出不同

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP92066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/723892/lmp92066-lmp92066-dac-channels-output-is-not-same

器件型号:LMP92066

您好!

我使用的是 LMP92066双通道 DAC IC。

当我对两个通道应用相同的 DAC 计数时、我会遇到一些问题。

此问题与 DAC0和 DAC1上生成的电压输出有关。

DAC 计数 DAC0输出 DAC1输出
0 0.022伏 0.030伏
2048 2.472伏 2.482伏
4095 4.591伏 4.591伏

如表所示、

对于相同的 DAC 计数、DAC0和 DAC1通道的输出电压不同。

如何在两个通道上获得相同的电压输出?  

这是用于参考的电路。

谢谢、此致、

VK Panchal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    您能否测量 VDD 电源? 实际上是5V 吗?

    此外、DAC 输出上是否有任何负载?

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    您能否提供更新?

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    我认为您在两个通道上可能具有不同的负载、这可能会将输出拉至较低的值。

    谢谢!
    Paul