请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMP92066 您好!
我使用的是 LMP92066双通道 DAC IC。
当我对两个通道应用相同的 DAC 计数时、我会遇到一些问题。
此问题与 DAC0和 DAC1上生成的电压输出有关。
| DAC 计数 | DAC0输出 | DAC1输出 |
| 0 | 0.022伏 | 0.030伏 |
| 2048 | 2.472伏 | 2.482伏 |
| 4095 | 4.591伏 | 4.591伏 |
如表所示、
对于相同的 DAC 计数、DAC0和 DAC1通道的输出电压不同。
如何在两个通道上获得相同的电压输出?
这是用于参考的电路。
谢谢、此致、
VK Panchal