This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:TSW14J56EVM 数据采集问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, ADS54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/714962/ads54j60evm-tsw14j56evm-data-capture-problem

器件型号:ADS54J60EVM
主题中讨论的其他器件:ADS54J60

您好!  

我最近购买了板 ADS54J60EVM 和 TSW14J56EVM。 我按照 SLAU629A 用户指南配置我的捕获。 我安装了所有软件、没有任何问题。 我有两个独立的5V、3A 电源为电路板供电。 我在步骤2.3.2 HSDC PRO GUI 配置中遇到两个错误。 在此步骤中、我从下拉菜单中选择 ADC。 我选择 ADS54J60_LMF_8224。 固件更新后、需要30秒、电流会增加、 ADC 输出数据速率中输入983.04M 时、会遇到第一个错误。  

然后重置电路板并尝试捕获。 它返回此错误。

在我检查 TSW 板时。 D3导通、D8导通。 所有其它指示灯均熄灭。 在 ASD 板上、D2 PLL 锁定开启。 所有跳线均采用默认设置。 我断开了所有连接、并尝试重复这些过程。 我仍然收到相同的错误消息。

感谢您的任何帮助。 感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Migual、

    在 ADS54J60EVM 上、您是否首先加载了 LMK 配置文件、按电路板复位、然后使用 ADC EVM GUI 加载 ADC 配置文件? 如果是、您加载了哪两个文件?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

     我打开了 ADS54Jxx EVM GUI。 我选择的第一个文件是 LMK_Config_Onboard _983p04_MSPS.cfg。 加载后、pll2锁定指示灯(D2)亮起。 然后、我按下 SW1 (ADC 复位)。 我加载的下一个配置是 ADS54J60_LMF_8224.CGF。 在我加载该文件后、我打开 HSDC Pro GUI 配置。 然后、我按照这些步骤操作。 在"ADC"选项卡中、我加载 ADS54J60_LMF_8224。 加载固件需要10秒。 当我在 ADC 输出数据速率字段中输入983.04M 时、会显示错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、您好!
    我卸载了软件并重新安装了它。 它在我第一次捕获时起作用。 当我第二次运行它时、我得到第二次超时错误。 发生这种情况时、ADS 上的 PLL2 LED 将关闭。 ADS 上的电流从1.35A 变为0.5A。 如果我再次在广告上加载这两个文件、我可以在捕获崩溃之前再运行几次。 是否有任何想法与正在发生的情况有关? 我将更换广告的电源、只是为了确保。感谢您的观看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米格尔

    您卸载了哪个软件? 您应该为 ADC EVM 运行1.8版和4.9版 HSDC Pro。 如果 PLL2关闭、则 ADC EVM 上的 LMK 寄存器设置会损坏。 这两个板的修订版本是什么? 请发送一个屏幕截图、展示 HSDC Pro 的整个 GUI 在这种情况再次崩溃时的情况。 您是否使用了两个独立的电源?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

     很抱歉反应太晚了。 我卸载了三个程序。 第一个是 slac594i、这是广告。 第二个是 slwc107t,这是 TSW。 最后一个是 slwc113、我不确定这是什么、但它位于电路板的下载部分下。 我仅重新安装了 slac594i (ads54jxx GUI v1.8)和 slwc107t (hsdc pro 4.9)。 我使用两个独立的电路板电源。至于电路板的修订版、我在三周前购买了它们。 我正在查看框、但在"修订"下看不到数字或字母。 至于崩溃、我会得到超时错误。 此时、我必须将第一个文件重新加载到广告上的文件、以使其再次运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米格尔
    您是否仍需要有关此问题的帮助? 如果没有、我想关闭这个帖子。
    此致、
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

     我仍然需要有关此问题的帮助、但我将无法在下周之前处理此问题。我们能否保持开放状态、还是应该在下周提交另一个帖子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米格尔

    您可以将此帖子保持打开状态。 您似乎正在正确执行所有操作。 如果您在按下"Capture"后未在 TSW14J56上看到 D4闪烁、则在大多数情况下、这意味着 ADC 不会向 TSW 板发送参考时钟。 您是否仍然必须探测 ADS54J60EVM 上 U4附近的 C80和 C79以验证两个引脚上是否都存在时钟? 该频率应为245.76MHz。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

     按下 CAPTURE 后、我看到 D4闪烁。 我现在捕获的数据没有任何问题。 问题已经解决了、但我不知道为什么。 我会将其集成到我的系统中、如果遇到问题、我会再次发布。感谢 Jim 的所有帮助。

    此致、

    Miguel