This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4149:数据表中延迟注释

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/723270/ads4149-annotation-in-terms-of-latency-in-datasheet

器件型号:ADS4149

大家好、

我的客户将在其项目中使用 ADS4149并提供问题。

在数据表第17页中、ADC 延迟、注释(4)显示"在较高频率下、tPDI 大于一个时钟周期、总延迟= ADC 延迟+ 1"

这种"高频"意味着什么?

我很期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖塔、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jim-San

    您对此有任何更新吗?
    由于客户正在设计原型、快速响应非常有用。

    此致、
    Shota Mago
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖塔、
    我向设计团队提出这一要求。
    此致、
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖塔、

    采样频率> 166MSPS 时,tPDI 大于一个时钟周期,总延迟= ADC 延迟+ 1’。

    此致、

    Jim