请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS4149 大家好、
我的客户将在其项目中使用 ADS4149并提供问题。
在数据表第17页中、ADC 延迟、注释(4)显示"在较高频率下、tPDI 大于一个时钟周期、总延迟= ADC 延迟+ 1"
这种"高频"意味着什么?
我很期待收到您的回复。
此致、
Shota Mago
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.