This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:Toi 数据@较低振幅、较低频率

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82, DAC38RF82EVM, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/715876/dac38rf82-toi-data-lower-amplitude-lower-frequency

器件型号:DAC38RF82
主题中讨论的其他器件: 、DAC38J84

您好!

我的客户对 DAC38RF82有一些要求。

他们正在评估 DAC38RF82EVM。

他们发现 TOI 在较低的振幅下降级。

 

[请求1]

您是否有关于 IMD3与输出频率在输入范围内的任何数据(如 D/S P.20图13)?

他们需要振幅小于-18dBFS 且频率低于500MHz 的数据。

[请求2]

您是否有关于静态误差与 DAC 代码的数据?

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi、
    我们将对此进行检查并返回给您。
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回答。

    好的、我将等待您的其他信息。

    此致、

    Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    我搜索了、但找不到任何以低于500MHz 的频率获取的数据。

     "您有静态误差与 DAC 代码间的关系数据吗"? 您能更详细地解释一下这一点。 当您提到静态错误时、我不知道您会要求什么。

    您是否可以建议客户订购此 EVM、以便他们自己进行这些测量?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    感谢您的快速回复、很抱歉我的回复很晚。

    他们知道您的数据频率低于500MHz。

    我解释以下详细信息。
    静态误差表示 INL 和 DNL。
    它们需要 DAC38J84 D/S 中的图1和图2等数据
    您是否有任何有关它的数据?

    此致、
    Hiroshi Katsunaga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DAC38RF82_5F00_LinearityTrim.xlsxHiroshi、

    以下 数据显示了室温下修整前后的 INL 和 DNL。

    请注意、线性修整仅对 DAC38RF82有效、而另一个 DAC38RFxx 跳过线性修整。

    此致、

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    感谢您提供 INL 和 DNL 数据。
    好的、我理解您的意见。

    感谢您的合作。

    此致、
    Hiroshi Katsunaga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    很抱歉,线性调整后,您有 INL 和 DNL 与所有 DAC 代码的图形或数据吗?
    我认为您提供的数据已经足够好了。
    但是、他们似乎需要 DAC38J84 D/S 中的图1和图2等数据
    如果你有的话,你能提供它吗?

    P.S.
    它们具有 DAC38RF82EVM。
    他们对其进行了评估。
    他们发现 TOI 在较低的振幅下降级。
    因此、他们希望将其用作后向数据。

    此致、
    Hiroshi Katsunaga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi、
    由于这是来自测试组的数据、因此从未将其转换为图形。 很抱歉、但这就是我们所拥有的一切。
    此致、
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    感谢您的回复、很抱歉我的回复很晚。
    好的、我明白了。

    感谢您的合作。

    此致、
    Hiroshi Katsunaga