请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC38RF82 主题中讨论的其他器件: 、DAC38J84
您好!
我的客户对 DAC38RF82有一些要求。
他们正在评估 DAC38RF82EVM。
他们发现 TOI 在较低的振幅下降级。
[请求1]
您是否有关于 IMD3与输出频率在输入范围内的任何数据(如 D/S P.20图13)?
他们需要振幅小于-18dBFS 且频率低于500MHz 的数据。
[请求2]
您是否有关于静态误差与 DAC 代码的数据?
此致、
Hiroshi Katsunaga