This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:版本 D

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/719059/tsw14j56evm-rev-d

器件型号:TSW14J56EVM

您好!
我使用的 TSW40RF82EVM 卡的配置为2T2R_RevC_ConstInput_6xDec_12xInt_2949p12M_5898p2_4915p2Gb 连接到 TSW14J56EVM 卡。
我在 DAC 上生成一系列由零分隔的频率、这些频率与 ADC 连接。
我们可以同步生成和采集吗?
产生的频率之间的噪声不是恒定的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    是否要触发 ADC 以根据 DAC 的非零输出启动捕捉? TSW14J56EVM 具有"自触发"功能。

    请参阅本文档第16页、其中介绍了触发选项。

    我还建议查看我们的自动化选项、因为脚本可能对您的应用很有帮助。 在此链接中有一个使用与您的设置非常相似的 MATLAB 示例。

      

    有关自动化功能的更多信息、请参阅 HSDC Pro 安装文件夹。

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\Manual 和示例

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    我已经根据第16页进行了测试。
    我将 Trig OUT C 连接到了 A 中的 Trig
    在 HSDCPro 中未启用 TRIG 时、我读取数据、但采集从生成的文件的中间开始、并以开头结束。
    如果我打开"Trigger Mode Enable"、然后询问"Read DDR Memory"、我将指示 Trigger Absent

    此致、

    Marcel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    我正在为此制定一个程序、并将在几天内与您一起回来。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    请按照随附的过程使用模式文件触发 ADC。

    e2e.ti.com/.../E2E-Files.zip

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!


    感谢您提供此信息。 我进行了不同的试验、但没有成功。 我必须犯我无法找到的错误。


    TSW40RF82EVM 配置
    加载配置文件后
    "DAC38RF8x 快速入门"选项卡中
    •M = 4、使 DAC 时钟频率为5896.24
    •1对等 Iq
    •4通道
    •12x、以便与配置文件具有相同的内插
    •PLL 自动调优
    •复位 JESD 内核 DAC 和 SYSREF 触发器


    J3和 J9已连接
    INI 文件就地
    J 12和 J13已连接


    HSDC 专业版


    "ADC"选项卡
    •INI 文件选择 ADC32RF80_8821T
    •是否要更新:是
    •频率选择2949.12M
    •ADC 输入频率:71.0475M
    •抽取率:6.
    •新通道速率… 设置为245.76M:好的
    •启用触发器:打开


    "DAC"选项卡
    •选择 DAC38RF8x_841T
    •正在加载模式文件
    •数据速率(SPS):737.28M (我不理解该值、该值似乎与收发器功能不兼容)
    •当前通道.... 设置为184.57M
    •发送:确定
    •LED D2闪烁


    "ADC"选项卡
    •由于 ADC 变化、新通道速率为9.8304G。 从器件 EVM 到 TSW14J56revD 的 JESD 参考时钟需要设置为245.76M:好的
    •TRGGER 武装指示为黄色
    •读取 DDR 存储器:
    •以绿色连接
    •10s 后没有触发
    我尝试了其他配置但没有成功。

    此致

    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marcel:

    我将再次查看此过程、并将很快再次与您联系。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    谢谢你。
    您是否知道是否存在具有1个传输和1个接收的配置文件。

    此致
    Marcel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dan

    我通过使用第二对 ADC/DAC 找到了在生成和采集之间实现同步的替代方案、但我始终对您的解决方案感兴趣。

    此致

    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    感谢您的耐心等待。 我很高兴听到您找到了另一种解决方案。 我在使其自行工作方面遇到问题、因此、我将在获得经过验证的解决方案后再次发布。

    此致、

    Dan