器件型号:TSW14J56EVM
您好! 
我使用的 TSW40RF82EVM 卡的配置为2T2R_RevC_ConstInput_6xDec_12xInt_2949p12M_5898p2_4915p2Gb 连接到 TSW14J56EVM 卡。 
我在 DAC 上生成一系列由零分隔的频率、这些频率与 ADC 连接。 
我们可以同步生成和采集吗? 
产生的频率之间的噪声不是恒定的 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TSW14J56EVM
您好! 
我使用的 TSW40RF82EVM 卡的配置为2T2R_RevC_ConstInput_6xDec_12xInt_2949p12M_5898p2_4915p2Gb 连接到 TSW14J56EVM 卡。 
我在 DAC 上生成一系列由零分隔的频率、这些频率与 ADC 连接。 
我们可以同步生成和采集吗? 
产生的频率之间的噪声不是恒定的 
尊敬的 Marcel:
是否要触发 ADC 以根据 DAC 的非零输出启动捕捉? TSW14J56EVM 具有"自触发"功能。
请参阅本文档第16页、其中介绍了触发选项。
我还建议查看我们的自动化选项、因为脚本可能对您的应用很有帮助。 在此链接中有一个使用与您的设置非常相似的 MATLAB 示例。
有关自动化功能的更多信息、请参阅 HSDC Pro 安装文件夹。
C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\Manual 和示例
此致、
Dan
尊敬的 Marcel:
请按照随附的过程使用模式文件触发 ADC。
此致、
Dan
Dan、您好!
感谢您提供此信息。 我进行了不同的试验、但没有成功。 我必须犯我无法找到的错误。 
TSW40RF82EVM 配置 
加载配置文件后 
"DAC38RF8x 快速入门"选项卡中 
•M = 4、使 DAC 时钟频率为5896.24 
•1对等 Iq 
•4通道 
•12x、以便与配置文件具有相同的内插 
•PLL 自动调优 
•复位 JESD 内核 DAC 和 SYSREF 触发器 
J3和 J9已连接 
INI 文件就地 
J 12和 J13已连接 
HSDC 专业版 
"ADC"选项卡 
•INI 文件选择 ADC32RF80_8821T 
•是否要更新:是 
•频率选择2949.12M 
•ADC 输入频率:71.0475M 
•抽取率:6. 
•新通道速率… 设置为245.76M:好的 
•启用触发器:打开 
"DAC"选项卡 
•选择 DAC38RF8x_841T 
•正在加载模式文件 
•数据速率(SPS):737.28M (我不理解该值、该值似乎与收发器功能不兼容) 
•当前通道.... 设置为184.57M 
•发送:确定 
•LED D2闪烁 
"ADC"选项卡 
•由于 ADC 变化、新通道速率为9.8304G。 从器件 EVM 到 TSW14J56revD 的 JESD 参考时钟需要设置为245.76M:好的 
•TRGGER 武装指示为黄色 
•读取 DDR 存储器: 
•以绿色连接 
•10s 后没有触发 
我尝试了其他配置但没有成功。 
此致
Marcel