This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:ADS1258晶振启动问题

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1241, ADS1258
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/723909/ads1258-ads1258-crystal-startup-problems

器件型号:ADS1258
主题中讨论的其他器件:ADS1241

大家好! 我有一个简单的问题:ADS1258数据表中名为 XTAL1、XTAL2的 XTAL 引脚;谁是谁、输入/输出? 在新设计中、我希望将串联电阻器放置在32768Hz 晶体上、与 ADS1241数据表中的相同。

BR、Nick。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    我认为 XTAL1对应于驱动器输入。

    我在晶体电路中使用串联电阻器的经验不多;但是、我会避免在这里使用较大的电阻器值、因为我看到许多具有高 ESR 值的晶体在 ADS1258的低功耗晶体驱动器的启动过程中存在问题。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Chris! 您是否绝对确定 XTAL1是输入?

    关于启动问题:我认为数据表中有一个错误、使用与高频晶体相同的样式的32768Hz 晶体。 32768通常需要额外的相移电路、因为串联电阻器和并联电容器;如果没有此电路、32768的启动问题是正常的。 该振荡器可能具有内部串联电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    我通过设计和布局确认 XTAL1是晶体驱动器输入。

    我也没有看到 XTAL2输出上添加了任何内部串联电阻;但是、输出电流在内部受到限制、因此这可能在某种程度上具有类似的效果... 由于电流受限、我知道您不需要使用外部电阻器来限制晶体上的功率耗散、但我不知道可能需要产生额外的相位延迟。 感谢您提供这些信息!

    当 ADS1258最初使用多个晶体进行测试时、未添加串联的额外电阻、因此如果正确调整负载电容器、则无需额外的电阻器即可工作。 如果我是您、我可能会继续添加晶体和 XTAL2引脚之间的串联电阻器、因为您始终可以调整该值。

    如果您尝试使用不同的电阻器值、我有兴趣了解您认为最合适的器件!

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Chris! 我将在一两个月内写下有关结果(该 ADC 是大型项目的一小部分)。 我需要在整个温度范围内使用它、并且对晶体选择有一些限制;因此、我不能使用具有带化低 ESR 的晶体。

    此类电路中的串联电阻器(低电压、高输入阻抗)对于额外的相移和功率限制而言更重要。 奇怪的是、ADS1241数据表中提供了该电阻器(相移和偏置)、但 ADS1258中没有该电阻器、因为它们几乎具有相同的振荡器。