主题中讨论的其他器件: ADS8332、 ADS1118、 ADS1115、 ADS7042
大家好、
我将使用 ADS122C04。
Q1:我需要获取应连接到 REFP 引脚的电源吗?
我注意到 EVM 用户指南、REFP 引脚连接到 AVDD。 那么、我应该将 REF 引脚连接到 AVDD 吗?
Q2:如果 REF 引脚应连接到 AVDD、那么我将选择 一个 LDO 器件或可输出到 AVDD 的直流/直流器件、
那么 、 LDO 器件或直流/直流器件应满足哪些要求? 低噪声或其他要求?
LDO 器件或直流/直流器件的输出电流 可满足 AVDD 要求的多少?
Q3:我注意到增益可在1到128之间选择、 这意味着输入信号可 由 ADC 的内部运算放大器放大、增益 可在1到128之间选择、对吧?