This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:ADS122C04的 VREF 和 AVDD 问题

Guru**** 2536570 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04, ADS8332, ADS1118, ADS1115, ADS7042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720100/ads122c04-vref-and-avdd-questions-for-ads122c04

器件型号:ADS122C04
主题中讨论的其他器件: ADS8332ADS1118ADS1115ADS7042

大家好、

我将使用 ADS122C04。  

Q1:我需要获取应连接到 REFP 引脚的电源吗?

 我注意到 EVM 用户指南、REFP 引脚连接到 AVDD。 那么、我应该将 REF 引脚连接到 AVDD 吗?

Q2:如果 REF 引脚应连接到 AVDD、那么我将选择 一个 LDO 器件或可输出到 AVDD 的直流/直流器件、

那么 、 LDO 器件或直流/直流器件应满足哪些要求?  低噪声或其他要求?

  LDO 器件或直流/直流器件的输出电流 可满足 AVDD 要求的多少?

Q3:我注意到增益可在1到128之间选择、 这意味着输入信号可 由 ADC 的内部运算放大器放大、增益 可在1到128之间选择、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4674678:

    对于问题1、您可以使用外部基准源、但这不是必需的。 ADS122C04的内部基准电压为2.048V。 内部基准值是根据2.3V 的最小 AVDD 电源(其中 AVSS 为接地)选择的。 外部基准电压必须等于或大于0.75V、小于或等于 AVDD-AVSS。 将外部基准连接到 AVDD 的一个原因是尝试测量高达 AVDD 电压的电压。 在配置1寄存器设置中、还可以选择 AVDD 电源作为基准。 请参阅 ADS122C04数据表第43页的表20。 因此、可以选择使用外部基准连接、但如果不使用引脚、则可以将其悬空。

    对于问题2、无需此额外电源。 如果您告诉我您尝试随传感器输出范围测量的内容、我可以更好地帮助您做出决定。 在大多数情况下、您只能使用 ADS122C04内部基准。 如果您确实使用了外部基准、则应使用低噪声基准。 基准的输出不应超过 AVDD +0.1V (如第4页第6.3节中的"建议运行条件"表所示) 并且输出电流可能很低、因为基准输入电流通常为+/-10nA、如数据表第6页的电气特性表所示。

    对于问题3、有一个内部 PGA 将输入信号放大至128。 如果您需要使用增益、那么您很可能不希望使用 AVDD 电源作为基准、除非您将电桥式测量作为压力传感器和负载单元的通用测量方法、其中测量结果为比例式测量。 同样、有关您想要进行的测量的更多信息将有助于您了解要做的事情。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    感谢您的回复。

    Q1:您是说、如果我使用2.048V 内部电压作为基准、AVDD 电压应为2.3V?

    如果我使用2.048V 内部电压作为基准、我是否可以为 AVDD 使用3.3V 电压?

    Q2:我的应用如下:
    输入信号为 nA 级电流、然后我使用两级运算放大器。 第一级是跨阻放大电路
    第二级是同相放大电路。 然后、signa l将 被发送到 ADS122C04。 我还有一个外部接口
    2.048V 基准。

    在我的应用中、我使用内部2.048V 基准还是外部2.048V 基准?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4674678:

    我的第一个回答可能令人困惑。 我想说的是、2.048V 内部基准电压适用于 ADS122C04的所有 AVDD/AVSS 电源电压范围、并且不需要外部提供基准电压。 对于 Q1、是的、您可以将2.048V 内部基准用于3.3V 的 AVDD。

    对于 Q2、您未指定传感器放大器电路的输出电压范围。 我可以告诉您可以使用任一基准、但使用 ADS122C04内部基准可能更容易。 如果您具有2.048V 的外部基准电压、那么我将假定输出放大器的摆幅约为2.048V。 是这样吗? 如果是、提供给运算放大器的电压是多少? 了解有关您的电路的具体详细信息非常有帮助、例如原理图和要应用到 ADS122C04的实际输入电压范围。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:
    是的、您回答正确。 在我的电路中、VCC 为3.3V、输入电路中有一个2.048V 基准电压。 因此最大电压小于2.048V。
    可能我不会使用 ADS122c04、因为其最大采样率为2Ksps。 在我的电路中、还有另一个 ADC LTC1867L 是 ADI 公司设备。
    数据表附在附件中、它是16位和175ksps 采样日期。 它的封装太大。 我想查找 LTC1867L 的替代产品。
    更换的包装应更小。 3mm×3mm 将是最好的。 VCC 为3.3V、它还应具有内部基准
    电压。 您能帮我找到合适的器件吗?

    e2e.ti.com/.../LTC1863L_2D00_LTC1867L.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4674678:

    您实际上尚未确定您的要求。 我们首先讨论了 ADS122C04、ADS122C04是一款具有 I2C 接口和2个差分(或4个单端)输入的 Δ-Σ ADC。 这与 LTC 器件大不相同、LTC 器件是一款具有 SPI 接口的 SAR ADC、其输入通道数是输入通道数的两倍。

    我知道您的工作电压和封装尺寸、同时更喜欢使用内部基准。 您需要多少个输入? 什么是必需的通信接口? 您需要什么分辨率? 需要什么转换速率?

    对于3x3mm 和多输入通道器件、我们只有几个选项。 如果您确实需要能够以更快速度运行的 SAR 器件、我们的 ADS8332与采用4x4mm 封装的 LTC 器件类似。 但是、该器件没有内部基准。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    我想解释一下我的应用。

    LTC1867L 的输入信号是运算放大器的输出。 VCC 为3.3V、用于我的整个电路系统。

    输入信号可能为1na~1uA。 然后、我使用跨阻放大器将电流信号转换为电压信号。
    之后、我使用同相电路来放大电压信号。 这意味着我使用2级放大电路。
    最后、输出信号被输入到 LTC1867L 的输入。

    我的要求如下:

    VCC 为3.3V。 封装尺寸应小于3mm×3mm。

    基准电压应为2.048V、可以是内部基准电压或外部电压。

    通信接口可以是 I2C 或 SPI。 输入通道编号可以是1或2或更多。 我没有特别要求

    输入通道编号。

    现在我无法获取输入信号频率、问题如下。

    我的问题如下:

    Q1:我不知道如何获得运算放大器的输出信号频率。

    如果我得到运算放大器的输出信号频率、我可以选择采样率高于2倍的 ADC

    运算放大器的输出信号频率。 是这样吗?

    Q2:因为运算放大器的输出信号是直流信号。 运算放大器的输出信号频率是否等于0Hz?

    如果运算放大器的输出信号频率等于0Hz、那么我可以选择非常低的采样率和20位或24位
    ADC 来替代 LTC1867L、对吧?

    我能否使用示波器捕获运算放大器的输出信号频率?

    Q3:您可以选择20位或24位器件进行替换。 VCC 为3.3V,封装应小于3mm×3mm。

    基准电压应为2.048V、可以是内部基准电压或外部电压。

    对于所有要求、您是否能帮助我选择合适的器件?

    Q4:我有一个电压转换示例问题。

    例如、如果我使用12位 ADC、且基准电压为2.048V、且 ADC 读取的数据为3000。

    A.输入模拟电压值是多少? 您能给我一个计算公式吗?


    b.如果输入信号为2.5V、则2.5V 模拟信号的数字值是多少? 您能给我一个计算公式吗?

    2.5*Vref/(2*12-1=4095)=2.5*2.048/4095?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户4674678:

    请参阅下面的我的回答。   

    此致、

    Bob B

    [引述 user4674678]Bob、您好、

    我想解释一下我的应用。

    LTC1867L 的输入信号是运算放大器的输出。 VCC 为3.3V、用于我的整个电路系统。

    输入信号可能为1na~1uA。 然后、我使用跨阻放大器将电流信号转换为电压信号。
    之后、我使用同相电路来放大电压信号。 这意味着我使用2级放大电路。
    最后、输出信号被输入到 LTC1867L 的输入。

    我的要求如下:

    VCC 为3.3V。 封装尺寸应小于3mm×3mm。

    基准电压应为2.048V、可以是内部基准电压或外部电压。

    通信接口可以是 I2C 或 SPI。 输入通道编号可以是1或2或更多。 我没有特别要求

    输入通道编号。

    现在我无法获取输入信号频率、问题如下。

    我的问题如下:

    Q1:我不知道如何获得运算放大器的输出信号频率。

    如果我得到运算放大器的输出信号频率、我可以选择采样率高于2倍的 ADC

    运算放大器的输出信号频率。 是这样吗? [BOB]有许多靠近直流的缓慢移动信号、例如温度传感器或应变传感器、其中传感器的物理属性或传感条件可防止快速变化。  此外、测量条件可能不需要在测量中快速响应。  在这些情况下、在非常短的时间内量化特定时间变化不一定很重要(例如、测量可能以毫秒为单位、而不是纳秒为单位)。  还有其他测量似乎接近直流、例如电压或电流测量、但与振动或瞬态事件的测量相比、静态条件可能不太重要。  在这种类型的测量中、与毫秒相比、以纳秒为单位的随时间变化可能更感兴趣。  因此、测量速率应是根据奈奎斯特定理捕获时间2所需的频率。  如果测量是直流类型、则测量基于测量所需的时间间隔、例如每秒一次。

    Q2:因为运算放大器的输出信号是直流信号。 运算放大器的输出信号频率是否等于0Hz? [BOB]我将尝试使其保持简单、但基本上可以问是否确实存在直流信号之类的问题。  原因是噪声。  即使是电池也有噪声。  运算放大器本身也具有器件固有的噪声。  但是、我认为问题的背景是、如果将直流信号源连接到放大器、则放大器的输出也应为直流。

    如果运算放大器的输出信号频率等于0Hz、那么我可以选择非常低的采样率和20位或24位
    ADC 来替代 LTC1867L、对吧? [BOB]假设您在传感器输出中没有所需的特定目标频率、这是正确的。

    我能否使用示波器捕获运算放大器的输出信号频率? [BOB]这可能是可行的。

    Q3:您可以选择20位或24位器件进行替换。 VCC 为3.3V,封装应小于3mm×3mm。

    基准电压应为2.048V、可以是内部基准电压或外部电压。

    对于所有要求、您是否能帮助我选择合适的器件?  [BOB]Δ-Σ 器件中用于实现20位或更高分辨率的最小封装是3x3mm 的 ADS122C04。  我们在较小的封装中确实有16位器件、例如采用1.5mm x 2mm 封装的 ADS1115 (I2C)或 ADS1118 (SPI)。

    Q4:我有一个电压转换示例问题。

    例如、如果我使用12位 ADC、且基准电压为2.048V、且 ADC 读取的数据为3000。

    A.输入模拟电压值是多少? 您能给我一个计算公式吗? [BOB]不幸的是、我需要更多信息才能进行计算。  1LSB (或代码或计数)的值与 ADC 的满量程范围相关。  一些 ADC 将以直接二进制输出、而另一些 ADC 以二进制补码输出。


    b.如果输入信号为2.5V、则2.5V 模拟信号的数字值是多少? 您能给我一个计算公式吗? [BOB]这与上面的响应类似。  我没有足够的信息。

    2.5*Vref/(2*12-1=4095)=2.5*2.048/4095?  

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1:如果 ADS7042是12位 ADC,则基准电压为2.048V,ADC 读取的数据为3000,Vin=code*VREF/2^N,则 VIN=
    3000*2.048/4096=1.5V、对吗?

    Q2:我想确认输入信号电压范围。  

     对于 ADS7042、输入信号电压范围为1LSB~(VREF-1LSB)、对吧?  我参考数据表的表1。

     对于 ADS122C04、如果 VCC 为3.3V 且基准电压为2.048V、 则输入信号电压范围为0~(FS (223–1)/ 223)? 或-FS~(FS (223–1)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户4674678:

    请参阅下面的我的回答。

    此致、

    Bob B

    [引用用户="user4674678"]

    Q1:如果 ADS7042 是12位 ADC,则基准电压为2.048V,ADC 读取的数据为3000,Vin=code*VREF/2^N,则 VIN=
    3000*2.048/4096=1.5V、对吗? [BOB] ADS7042使用 AVDD 作为基准电压。  因此、如果 AVDD 为2.048V、则计算正确、因为 ADS7042的输出为标准二进制数。

    Q2:我想确认输入信号电压范围。  

     对于 ADS7042、输入信号电压范围为1LSB~(VREF-1LSB)、对吧?  我参考数据表的表1。 [Bob]表1有点令人困惑。  ADS7042的输入电压范围可视为 0V (GND)至 VREF (AVDD)、代码总数范围为0至4095。

     对于 ADS122C04、如果 VCC 为3.3V 且基准电压为2.048V、 则输入信号电压范围为0~(FS (223–1)/ 223)? 或-FS~(FS (223–1)? [BOB] ADS122C04以二进制补码(正值和负值)输出代码。  对于单端测量,仅使用满量程范围的1/2 (仅为正量程),其中输出代码范围为0至8388607 (0x000000至0x7FFFFF)。  内部基准电压固定为2.048V、使用内部基准、单端测量的范围可为0至2.048V。  通过更改配置寄存器1中的设置、可以将模拟电源用作基准。  这可以将测量范围从0更改为 AVDD (如果 AVDD = VCC = 3.3V、则高达3.3V)。  使用内部基准电压时、一个代码(与 count 或 LSB 相同)的值为 Vref/(2^23-1)或2.048V/(8388607);使用 AVDD 电源基准电压时、该代码的值为3.3V/(8388607)。   

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本主题中的问题也与以下主题中的问题和回答有关:

    https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/p/721699/2669393#2669393