大家好、团队、
我遇到了高速数据转换器专业版无法识别 TSW14J57EVM 的问题。
我已经按照第4节的要求进行了操作、但我无法使其正常工作。
驱动程序可见并已安装。
将跳线设置与工作板进行比较、我发现在我的跳线闭合引脚1-2时、JP2未连接到工作板上。 电路板上的 JP4是开路的、而工作电路板上的 JP4是在引脚2-3之间。
在使用的指南中、写入 JP2必须打开、但在用户指南中为一行。
我不确定该跳线是否直接从生产中靠近、因为该卡是全新的、与 JP4的情况相同。
JP2和 JP4会更改一些编程模式、但如果没有原理图、则很难判断跳线功能。
我认为如果您在第4节中添加以下内容将会有所帮助:如果 PMODEx 设置不正确、则可以看到驱动程序、但 GUI 可能无法识别电路板。
这可能有助于进行故障排除。
除了该挑战、TSW14J57EVM 和 ADC 板现在可以正常工作。
谢谢、
日落