This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:高速数据转换器专业版无法识别 TSW14J57EVM

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/723319/tsw14j57evm-tsw14j57evm-not-recognized-by-high-speed-data-converter-pro

器件型号:TSW14J57EVM

大家好、团队、

我遇到了高速数据转换器专业版无法识别 TSW14J57EVM 的问题。

我已经按照第4节的要求进行了操作、但我无法使其正常工作。

驱动程序可见并已安装。

将跳线设置与工作板进行比较、我发现在我的跳线闭合引脚1-2时、JP2未连接到工作板上。 电路板上的 JP4是开路的、而工作电路板上的 JP4是在引脚2-3之间。

在使用的指南中、写入 JP2必须打开、但在用户指南中为一行。

我不确定该跳线是否直接从生产中靠近、因为该卡是全新的、与 JP4的情况相同。

JP2和 JP4会更改一些编程模式、但如果没有原理图、则很难判断跳线功能。

我认为如果您在第4节中添加以下内容将会有所帮助:如果 PMODEx 设置不正确、则可以看到驱动程序、但 GUI 可能无法识别电路板。

这可能有助于进行故障排除。

除了该挑战、TSW14J57EVM 和 ADC 板现在可以正常工作。

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落

    运送的几块电路板因意外将这些跳线放置在错误的位置。 我们正在努力确保这不会再次发生。 跳线位置应如下所示:

    JP1 1-2

    JP2打开

    JP4 2-3

    JP5 2-3  

    电路板制造车间 在意外测试后将跳线置于 USB3.0 EEPROM 编程模式。  我们正根据您的建议、考虑在用户指南中添加更多注释。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认和跟进。

    我假设这可能是生产步骤的结果。

    我认为、更新用户指南以在故障排除部分中涵盖此情形将使启动体验更好。

    Ciao、

    日落