This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8885:ADS8885能否以250KSPS (16位)运行

Guru**** 2573545 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8885, ADS8339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720525/ads8885-can-ads8885-be-run-at-250-ksps-16-bits

器件型号:ADS8885
主题中讨论的其他器件: ADS8339

大家好、我正在使用 ADS8885、它最初是18位400ksps ADC、我使用3线模式连接到了我的 DSP、没有繁忙指示灯。

能否以250kSPS@ 16位分辨率(不是400ksps 的整数倍)采集数据?  

谢谢、

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    从技术上讲是肯定的、但这不是器件的好用途。

    该器件的运行速率可高达400Ksps、因此可支持250kSPS 的采样率。

    至于16位分辨率、我想这意味着您不会对最后两位计时、而是在不读取它们的情况下验证 CONVST 脉冲。

    如果您不需要更高的分辨率、此器件具有16位型号 ADS8685 、这种器件更经济实惠。

    但是 、从您之前的帖子中、我假设这是一个问题、即您在使用 ADS8339的地方、也提供了您所需的内容、除非您使用的 DSP 无法支持该问题?

    如果您可以提供输入源、我们可以为您的应用提供最合适的 ADC。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cynthia 的快速响应、  

    解决了这个问题、是的、我在读取16位后将 CONVST 拉为高电平。 我这样做是为了对不同的采样率和用于原型设计的 ADC 进行实验。

    此外、您能否向我简要介绍或指导我哪些参数会受到影响、以便我可以更深入地研究。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    请告诉我们您是否正在寻找任何特定的内容。

    至于会受到影响的方面、如果您切断最后两位、您现在将限制器件的分辨率、LSB 大小现在限制为2*Vref/2^N = 2*2.5/2^16 = 76.3uV。 这将限制器件的 SNR、您将无法实现器件提供的高100dB SNR。 即使 对于理想器件、对于16位器件、最佳 SNR 也是98dB。

    通常 、数据转换器学习中心 有一些涵盖信号链不同方面的优秀材料。

    此外、当您更深入地了解设计时、 电路设计指导手册 提供了不同的应用解决方案、这些解决方案可能会有所帮助。

    此致、Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Cynthia、我了解动态范围和 SNR。
    感谢你的帮助。 ADC ADS8885目前运行良好。