请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1231 主题中讨论的其他器件: ADS1232
大家好、整个团队
ADS1231数据表中未列出内部振荡器的精度。
但是、ADS1232/4的数据表第1页中列出了低漂移板载振荡器(±3%)。
我有疑问。
ADS1231内部振荡器的精度是否约为3%?
此致、
Keishi、Nishijima
日本 CSC
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.