This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231:ADS1231内部振荡器的精度是否在3%左右?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1231, ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/722763/ads1231-is-accuracy-of-internal-oscillator-of-ads1231-around-3

器件型号:ADS1231
主题中讨论的其他器件: ADS1232

大家好、整个团队

ADS1231数据表中未列出内部振荡器的精度。
但是、ADS1232/4的数据表第1页中列出了低漂移板载振荡器(±3%)。

我有疑问。
ADS1231内部振荡器的精度是否约为3%?


此致、
Keishi、Nishijima
日本 CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nishijima-San、

    数据表中未提供精度规格的原因是无法保证参数。 ADS1231是 ADS1232的低成本版本、性能不同。 此外、ADS1231没有自偏移校准。 因此、ADS1231和 ADS1232之间存在许多器件差异。

    您可以在数据表第8页的图10中看到 ADS1231数据速率的典型响应。 此响应与内部振荡器成正比。 根据特性、1 Σ 大约为1.7%。

    当以10sps 数据速率运行时、内部振荡器精度对于50/60Hz 抑制至关重要。 在80sps 时、精度并不是一个重要因素。 如果需要精度、我建议使用晶振或外部时钟。

    此致、
    Bob B