This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC14X250EVM:JESD 子类0连接

Guru**** 2797385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC14X250, TIDEP0060, RFSDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720436/adc14x250evm-jesd-subclass-0-connection

器件型号:ADC14X250EVM
主题中讨论的其他器件:ADC14X250TIDEP0060RFSDK

大家好、

我的客户正在查看 TIDEP0060设计并将 ADC14x250连接到 K2L、并有以下问题:

我们正在尝试了解来自 Keystone 的 SYSCLK 的作用。 如果我们不想使用任何其他器件、该时钟是否需要与 ADC 采样时钟同步?

我们正在尝试将 ADC14X250评估板与 RFSDK 一起使用、以测试到 Keystone 的 JESD 链路。 此参考设计使用 DAC 和确定性延迟卡、而延迟卡使用 Keystone 的 SYSCLK 来生成 ADC 和 DAC 器件时钟。 即使我们要使用子类0 (无确定性延迟)、并且 ADC 本身具有 Keystone、但不连接 DAC 和延迟卡、这是否有必要?

与此相关,ADC 数据表指出它“支持大多数子类0要求,但不完全符合子类要求”(数据表第27页)。 是否可以获得有关这到底意味着什么的更多详细信息?

谢谢!

此致、

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我们将详细了解您的问题、并将很快再次与您联系。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我没有找到有关子类0操作的更多详细信息。

    根据我的预期、在给定以下限制的情况下、ADC14X250可用于伪子类0:

    1. 在 ADC 通电并计时后、SYSREF 必须至少发出一次脉冲。 这是复位内部数字电路和初始化 JESD204B 发送逻辑所必需的。  
    2. ~接收器必须提供 Δ V SYNC 来控制链路初始化和重新初始化、但不能用于控制 LMFC 时序。

    如果我找到更多信息、我将提供更多详细信息。

    此致、

    Jim B