主题中讨论的其他器件: LMK04828
Jim、
我想跟进我先前提出的有关 LMFS=2441中 ADS54J66配置的相关问题。 我无法使用您提供的配置来实现 CGS、可能是因为 LMK 未为 ADC 提供正确的时钟、您能否同时为 ADS54J66提供 LMK 和 ADC 配置文件? 我的规格如下:
- LMFS = 2441
K = 5
子类1
- ADC @ 245.76MSPS
- SYNCbAB 控制所有通道 A、B、C 和 D。(即使在看到 此处的线程后、我也不确定如何对适当的寄存器进行编程。)
- Pulsed Sysref、edit:可以接受连续 SYSREF。 我想对于我在 DAC 中成功使用的配置、SYSREF 分频器值为160。
谢谢、
埃尔德里克