This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:ADC 和 LMK 配置文件

Guru**** 2562040 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/721330/ads54j66-adc-and-lmk-configuration-file

器件型号:ADS54J66
主题中讨论的其他器件: LMK04828

Jim、

我想跟进我先前提出的有关 LMFS=2441中 ADS54J66配置的相关问题。 我无法使用您提供的配置来实现 CGS、可能是因为 LMK 未为 ADC 提供正确的时钟、您能否同时为 ADS54J66提供 LMK 和 ADC 配置文件? 我的规格如下:

- LMFS = 2441

K = 5

子类1

- ADC @ 245.76MSPS

- SYNCbAB 控制所有通道 A、B、C 和 D。(即使在看到 此处的线程后、我也不确定如何对适当的寄存器进行编程。)

- Pulsed Sysref、edit:可以接受连续 SYSREF。 我想对于我在 DAC 中成功使用的配置、SYSREF 分频器值为160。

谢谢、

埃尔德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eldrick、

    Jim 本周实际上是 OOO、但我将您的问题发送给了该器件的另一位专家。 他很快就会回来。

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是想增加这个-这些配置文件将解除阻止我们开发的大部分内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定您的最后一条评论告诉我什么、但我猜您现在还可以去吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    不需要、我仍然需要 LMK04828的配置文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1537.LMK_5F00_Config_5F00_LMF_5F00_4421_5F00_491p52_5F00_MSPS.cfge2e.ti.com/.../ADS5xJ6x_5F00_2x_5F00_2441_5F00_mode_5F00_2_5F00_K_5F00_5_5F00_syncab.cfgEldrick、

    文件已附加。 ADC 采样速率为491.52Msps、但 ADC 输出数据速率为245.76Mbps。 这是您想要的吗?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jim!

    我最终能够使2通道接收工作。 对于 FPGA、我必须将 LMK 上的0x100更改为0x0C、因为它需要245.76MHz 的时钟。 我能够在所有4个通道上获取 K28.5字符、并且在将 IP 内核(0x3)上使用的预期通道更改为2之后、我能够实现 FPGA 和 ADC 之间的同步。

    需要注意的一点是、LMFS=2441的有效通道似乎是通道 A 和 B、而不是数据表中所写的 B 和 C。

    请参阅下面的更新

    最棒的
    埃尔德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新了:对于任何希望在 SYNCAB 上使用 LMFS = 2441且具有奇异同步的用户、请务必编辑 ADS5xJ6x_2x_2441_mode_2_K_5_syncab.cfg、使其在第27行:
    0x7001 0x21 // CH C & D 使用 SYNCab
    相反
    0x7001 0x22 // CH C & D 使用 SYNCab、为 C & D 启用40x
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eldrick、

    感谢您的观看。

    此致、

    Jim