This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122U04EVM:转速噪声 ADS122U04

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122U04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/722069/ads122u04evm-too-mach-noise-ads122u04

器件型号:ADS122U04EVM
主题中讨论的其他器件:ADS122U04

您好!

我购买了 ADS122U04评估模式。 在我的 PC 上安装了 Delta-Sigma ADC 评估软件。

如附图所示设置寄存器值。

AINP 和 AINN 短接至(AVDD + AVSS)/ 2;增益8;600SPS;正常模式;内部2.048基准

我得到的噪声值(uVpp)= 699*0.122 = 85.278uV

但在数据表中、该值为22.30uV

为什么会发生这种情况?     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、

    欢迎来到 E2E 论坛! 我认为问题的一部分在您的计算中。 LSB 值与满量程范围相关。 第页的公式8显示:
    LSB =+/- Vref/增益/(2^24 - 1)=+/- 2.048/8/(16777215)= 31nV

    31nV * 699代码 P2P 等于21.3uV、这与数据表值非常接近。 这也由 ENOB 和 NFB 值进行验证、这些值也与表2中的值相匹配。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确实是的!  
    非常感谢!