This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC232:DDC112 / DDC114 / DDC118 / DDC1128 / DDC2256A / DDC232 / DDC264 / DDC316常见问题解答

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC232, DDC264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/721968/ddc232-ddc112-ddc114-ddc118-ddc1128-ddc2256a-ddc232-ddc264-ddc316-faqs

器件型号:DDC232
主题中讨论的其他器件: DDC264

您好!

我想在没有 FPGA 直接连接到 Piccolo 控制器的情况下使用 DDC232。 在我的应用中、我想将光电二极管阵列连接到芯片。 输出电流 FS 范围介于6uA 和6mA 之间。 因此、我想使用一个连接到 QGND 的15Ohm 电阻器的"分流器":

以这种方式连接 DDC232是否有任何经验?
是否有适用于 C2000系列或任何其他控制器的任何 C 软件样片?

提前感谢您。
此致、

Kaspar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaspar、

    事实上,这是一个非常有趣的问题,是的,虽然我不知道结果,但我们以前也听说过类似的要求。 我建议的电路与您绘制的电路完全相同(基本上是电阻分压器、但对于电流)。

    第一。 需要考虑的一个关键因素是放大器上的输入电压(例如引脚 N1-G3)随信号变化(基本上它具有非零输入阻抗)。 遗憾的是、我在数据表中看不到这种图、但如果您查看 DDC264、您可以在图中看到这种图。 15和16. 对于满量程电流输入、该值可以为3mV、具体取决于范围。 对于 DDC264、这意味着在范围3 (最大范围)内、对于150pC/166us=0.9uA 的输入电流、DDC 的输入(在引脚 N1-G3的电压情况下)为3mV。 即、ZIN=3.3千欧。

    底线是、您不能假设放大器的输入节点恰好为零。 不过、您可以在假设它是恒定的接地阻抗的情况下进行计算。 我尚未确定该阻抗的线性度、但在这里讨论、我们认为它与器件线性度一样是线性的、因此使用恒定 Zin 可能足够好。   

    2。 与第一个相关的第二个潜在因素是、阻抗可能不会与温度完全保持恒定。 那么、需要注意的是。 如果您可以进行校准、作为增益校准的一部分、它可能会考虑这两个因素(Zin 和 Zin 与 T)。

    3号。 需要注意的另一点是、二极管阳极处的电压不会恒定、但也会随信号变化。 这意味着您可能需要偏置二极管(在阴极上施加正电压)、以便二极管始终反向偏置、因此泄漏电流不会变化太大。 但我们认为它将和、因此可能以非线性方式(不太容易校正)影响测量精度。

    4. 最后、我可以看到输入端的电阻器会增加噪声的情况、但我们进行了一些包络计算、看起来很好。 使它们更大有助于实现、但这是与#3的折衷(更大意味着二极管上的电压更大)

    没有承诺、但我们可以在实验中尝试、并报告1、2和4。 我们无法执行3、因为我们没有 PD、并且可能会从二极管变为二极管(?) 如果您尝试一下、如果您在该论坛中分享结果将会非常好、让其他人从中学习... 当然、您的电话...

    此致、

    Eduardo

    PS:对于软件、我不知道我们的客户使用的 MCU ... 也许其他人知道一个代码示例并可以回复...