您好,在试用ADS1118过程中,会存在温度突然跳变的情况,demo及PC端软件均用贵司的demo,运行一段时间,温度27.2℃会跳变至0(本想上传图片,好像没办法上传)。另外,Dynamic,Static,Detected CJ Temp分别代表什么含义?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,在试用ADS1118过程中,会存在温度突然跳变的情况,demo及PC端软件均用贵司的demo,运行一段时间,温度27.2℃会跳变至0(本想上传图片,好像没办法上传)。另外,Dynamic,Static,Detected CJ Temp分别代表什么含义?
您好!
我不确定问题是什么。 ADS1118似乎存在 ADS1118内部温度传感器测量或 ADC 测量值方面的问题。 我不确定这是 ADC 通信还是 USB 接口问题。 首先、我要检查电路板上的所有连接、并确保没有松动或间歇性断开的东西。
动态/静态测量是软件检查冷端温度的方式。 使用热电偶需要某种冷端补偿(CJC)。 这是因为热电偶没有线性输出、热电偶电压到温度的转换要求热电偶引线连接处的温度已知。 热电偶的温度通过将热电偶的电压与冷端补偿的等效电压相加(温度转换为电压)来计算。 然后将总和从电压转换回温度。
ADS1118EVM 的软件有两种计算冷端温度的方法。 下面是软件窗口的图片:
首先、您可以输入冷端温度的值。 在软件上图中、输入的恒定 CJ 温度为27°C、并以黄色线显示。 ADS1118还有一个内部温度传感器。 绿线显示温度测量值。
如前所述、要计算热电偶温度、必须将 CJ 温度转换为电压、并将其添加到测量的热电偶电压中。 然后将该结果转换为温度。
如果您使用恒定 CJ 值(图片中为27°C)、则会获得红色的热电偶电压静态结果。 如果您使用 ADS1118温度传感器的动态 CJ 测量、则会得到蓝色的动态测量值。
ADS1118用户指南还提供了一些有关如何进行此测量的信息、但如需了解更多完整信息、请点击此处查看有关此器件和应用的 TI 参考设计:
设计参考指南可在此处找到:
吴约瑟