This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:数据速率变化

Guru**** 2779465 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/721408/ads1118-data-rate-variation

器件型号:ADS1118
主题中讨论的其他器件: ADS1115

ADS1118数据表指出、数据速率可能与编程值相差+/-10%。 您能否评论一下这只是零件间差异、还是数据速率也具有 VT 依赖性。

我们的应用需要提前了解数据速率、我们可以在启动时测量数据速率。 但是、我们需要知道在启动时测量的数据速率值是否会随时间推移而漂移、如果是、漂移是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renaldi、


    ADS1118的内部振荡器与 ADS1115中的内部振荡器相同、应具有相同的基本性能。 我不知道为什么在 ADS1118中删除了显示基本振荡器变化的图、但通过查看 ADS1115的图、您可以看到振荡器频率存在一些基于温度和电源电压的变化。 下面是取自 ADS1115的图:



    如数据表中所列、我们不提供振荡器频率漂移的最小、最大或典型规格。 对于 数据速率、我们仅使用±10%的绝对最小值和最大值。 但是、典型特征曲线应显示您在典型单元中可能看到的漂移和变化量。


    吴约瑟