This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8910B:MSP432E401Y 和 ADS8910Bx4之间的 SPI 接口

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8910B, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720172/ads8910b-spi-interface-between-msp432e401y-and-ads8910bx4

器件型号:ADS8910B
主题中讨论的其他器件: MSP432E401Y

您好!

对于7个引脚、ADS8910B SPI 引脚为 CS/CSCLK/SDI/SDO-0/1/2/3、但对于6个引脚、MSP432E401Y SSI 引脚为 FS/Clk/XDATA0/1/2/3

那么、ADS8910B MultiSPI 所有引脚如何连接到 MSP432E401Y? 谢谢。

此致、

Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您使用 ADS8910B 的终端应用所需的 ADC 采样率是多少? 仅当您的目标是高吞吐量时、才需要四路 SDO 模式。

    MSP432E401Y 上的 SSI 模块可配置为常规4线 SPI (FSS、CLK、Tx 和 Rx)以及四路 SSI (FSS、CLK 和 XDATA0/1/2/3)。 因此、要将 ADS8910B 配置为在4个 SDO 引脚上输出、您需要执行以下操作
    -为4线制 SPI 配置 MSP432 SSI
    -在 ADS8910B 上写入 SDO_CNTL 寄存器以将 ADO_width 设置为11b
    -为四路 SSI 重新配置 SSI
    -从 ADC 读取转换数据

    另一种方法是使用 ADS8910B 增强型 SPI 的较长数据读取时间、如 sbaa241中所述。 本技术手册中的表1介绍了如何在不增加 SPI 时钟或不需要多 SDOS 的情况下实现所需的吞吐量。

    ADS8910B 器件是否属于需要低抖动周期性采样的信号链? 如果是、最好使用 MSP432E401Y 上的 PWM 而不是 SSI 模块来生成 CNVST。

    此致、
    Sandeep
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sandeep。