请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8910B 主题中讨论的其他器件: MSP432E401Y
您好!
对于7个引脚、ADS8910B SPI 引脚为 CS/CSCLK/SDI/SDO-0/1/2/3、但对于6个引脚、MSP432E401Y SSI 引脚为 FS/Clk/XDATA0/1/2/3
那么、ADS8910B MultiSPI 所有引脚如何连接到 MSP432E401Y? 谢谢。
此致、
Ming