请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1292R 数据表指示 Ch1和 Ch2均可用于 RLD。 但是、我们只能使用具有意外配置的 Ch2、RLD 才能工作。
您能否解释为什么 Ch1 RLD 未按预期输出1.65VDC?
随附了我们的软件配置和硬件原理图、供您参考。
(我们使用 TIVA129X 系列 MCU 通过 SPI 接口配置 ADS。 CCS 版本6.1.4。 ECG 芯片使用专用的隔离式电源。)
感谢你的帮助、
Fred