This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:RLD 不按预期工作

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720529/ads1292r-rld-does-not-work-as-expected

器件型号:ADS1292R

数据表指示 Ch1和 Ch2均可用于 RLD。 但是、我们只能使用具有意外配置的 Ch2、RLD 才能工作。

您能否解释为什么 Ch1 RLD 未按预期输出1.65VDC?

随附了我们的软件配置和硬件原理图、供您参考。

(我们使用 TIVA129X 系列 MCU 通过 SPI 接口配置 ADS。 CCS 版本6.1.4。 ECG 芯片使用专用的隔离式电源。)

感谢你的帮助、

Fred

e2e.ti.com/.../ECG-Config.ce2e.ti.com/.../ECG_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一点:Tiva 根据 RTOS 时钟中断、每5毫秒通过 ECG_RDATA cmd 连续读取 ECG。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    感谢您的发帖。

    您在 RLDOUT 引脚上测量的是什么?

    这可能与您为 RLD 共模导出选择的输入电极的状态有关。 如果所选输入断开连接、并且您正在检测这些输入的导联脱落检测、则相应的 PGA 输入/输出将被拉至电源轨。 如果这些相同的输入连接到 RLD 放大器反相输入、则可能会强制 RLD 输出偏离1/2 Vs。

    此致、