This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:使用 MATLAB 在 HSDC Pro 中选择器件和 ADC

Guru**** 2845880 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/715140/tsw1400evm-selecting-device-and-adc-in-hsdc-pro-using-matlab

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件: ADS5294

你好。。。

我使用 TSW1400EVM 读取 ADC 数据。

我只是想知道如何操作  

1) 1) 1)使用 MATLAB 选择器件

2) 2) 2)使用 MATLAB 选择 ADC。

当我们打开 HSDC pro 时、我们得到的第一个选项是选择器件。 器件名称将显示在弹出屏幕中、我们只需单击确定即可。

下一步是选择 ADC、我们转到左上角的菜单、然后选择要使用的 ADC。

我只想使用 MATLAB 执行这两个步骤。 可以帮助我执行这些操作的命令是什么?  其次、我是否还需要为固件编写命令? 在 HSDC pro 中、我不 手动选择固件。 在安装和修补时、固件.RBF 文件被放置在特定文件夹中。 因此、我希望我不 需要 显式写入 MATLAB 命令或固件。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anum:

    我们将查看您的问题、并很快返回给您。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anum、
    我们的所有自动化功能都是为 HSDC Pro 设计的、在执行前清除弹出窗口即可运行。

    您是否能够找到示例 MATLAB 代码?
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\Manual and Examples\Automation DLL Matlab Examples\32位 Matlab

    BoardSerialNumber、如 HSDC Pro 中所示、用于连接到 TSW 板
    ADCDevice 将是您从 HSDC Pro GUI 左上角的下拉菜单中选择的转换器器件

    固件将作为 ADCDevice 选择的一部分加载(在.INI 文件中被调用)
    如果您需要使用不同的固件、最直接的选择是将其复制到您使用的电路板中的固件文件夹、 然后将'adc files'中的一个 INI 文件复制到新的唯一名称中、并用新固件替换此文件中的'Interface name'。

    关闭然后重新打开 HSDC Pro、新的 INI 文件应显示为左上方下拉框中的选项。

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我已经能够找到此文件。 但是当我尝试运行它时、我的 PC 会变得很忙、或者它会不断地出现重复错误、即使我暂停代码也是如此。

    1) 1)由于 Matlab 安装在 Program Files 中、因此我应该查看64位 Matlab 示例。 对吧?

    2) 2)我应该运行此代码、HSDC 的弹出屏幕将关闭、而不选择 HSDC 中的任何器件。 对吧?

    谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anum:
    我们将运行示例并查看是否存在一些错误。

    您是否看到您可以告诉我们的错误?

    1) 1)是的、这应该是正确的
    2) 2)您可以选择器件或取消、代码应该同样有效、我们将进行确认

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    因此、我将在您提到的 Matlab 代码中使用以下部分:

    addpath (genpath ('C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\64Bit DLL');

    加载自动化 DLL 的百分比
    if ~libisloaded ('HSDCProAutomation_64Bit')
    [未找到,警告]=...
    LoadLibrary ('C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\64Bit DLL\HSDCProAutomation_64Bits.dll'、@HSDCProAutomationHeader);
    结束

    BoardSerialNumber ='K1227057-TSW1400';用连字符分隔的板类型的%板序列号。 例如:TIVHIV9Z-TSW1400

    FirmwareFilePath ='C:/程序文件(x86)/德州仪器(TI)/高速数据转换器 Pro/1400详细信息/固件/AR1642_firmware.RBF';  
    WaitToCheck=1;  
    ADCDevice ='AR16xx_LVDS_4Channel_DDR_4bit_PAR_Center_16_bit';  

    我所做的是、打开 HSDC pro 并运行代码。 但由于 TSW1400EVM 上的 LED 不发光、因此未加载固件。

    此外、当我运行完整代码"HSDCPro_Automation_DLL_ADC_Example_64BIN.m"时、我收到错误消息"Automation DLL Error Codes.csv"未找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anum、
    自动化错误代码 CSV 位于 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL 中
    可能需要工作目录或搜索目录。

    调用"Select_ADC_Device"时、应下载固件。 如果出现错误、代码应报告一个 Error_Status 代码。
    您能否确认是否看到错误代码?

    此致、
    Brian (Daniel) Kincaid
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我没有 收到错误、但如果未加载固件、因为 TSW1400EVM 的 LED 不会亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anum、
    我们目前正在解决 MATLAB 的一些已确认问题。 当我们发现问题时、我将向您提供更新。

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anum、
    我们解决了一个不相关的 MATLAB 问题、我认为这是这个问题的一部分。 这是一个代码序列问题、我认为与您的问题无关。

    我认为您的电路板存在固件下载问题。 大多数情况下、这与电源问题有关。

    您能否确认您正在电路板上使用的直流电源? 如果是壁式插头、您能否发送额定功率(电压和电流)信息?
    如果您能够向我发送部分代码、但失败了、我可以在这里的工作台上尝试、并确认问题。

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

    非常感谢您的答复。 我使用的电源为5V、5A。 电源正常、因为如果我手动加载固件、如 用户指南中所述。 我只有在使用 MATLAB 脚本尝试时才会遇到问题。  

    我的步骤:

    1) 1)以管理员身份启动 HSDC Pro。

    2) 2)弹出屏幕以选择器件。 我关闭弹出屏幕并在 HSDC Pro 打开的情况下转到 MATLAB。

    3) 3)当我运行代码时、会发生以下情况。

    (在代码中、我只更改了文件的位置、所需的 ADC 和固件。)

    4) 4)我得到的主要误差是:

    选择 ADC 设备:AR16xx_LVDS_4Channel_DDR_4bit_PAR_Center_16_BIT
    错误状态= 7002 (无法打开"自动化 DLL 错误代码.csv "

     

    MATLAB 脚本

    %将文件夹添加到包含自动化 DLL 的路径中
    addpath (genpath ('C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\64Bit DLL');
    加载自动化 DLL 的百分比
    if ~libisloaded ('HSDCProAutomation_64Bit')
    [未找到,警告]=...
    LoadLibrary ('C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\64Bit DLL\HSDCProAutomation_64Bits.dll'、@HSDCProAutomationHeader);
    结束
    %BoardSerialNumber ='TIV72HK9-TSW1400';%板序列号,板类型用连字符隔开。 例如:TIVHIV9Z-TSW1400
    BoardSerialNumber ='K1227057-TSW1400';用连字符分隔的板类型的%板序列号。 例如:TIVHIV9Z-TSW1400

    FirmwareFilePath ='C:/程序文件(x86)/德州仪器(TI)/高速数据转换器 Pro/1400详细信息/固件/AR1642_firmware.rbf';需要加载到电路板的%固件文件路径。
    WaitToCheck=1;%等待检查固件是否正确下载? 0 -否、1 -是。 如果是、则超时应大于60秒。

    % ADCDevice ='ADS5294_2W_12b';要选择的%ADC 器件(应与 HSDC Pro GUI 选择下拉框中显示的相同。
    ADCDevice ='AR16xx_LVDS_4Channel_DDR_4bit_PAR_Center_16_bit';要选择的%ADC 器件(应与 HSDC Pro GUI 选择下拉框中显示的器件相同。

    TimeoutInMS = 30000;

    ADCOutputDataRate = 614.4e6;
    ADCInputTargetFrequency = 10e6;
    NumberOfSamplesPerChannel = 65536;
    NumberOfSamplesForAnalysis = 32768;
    ChannelIndex=0;%相关通道的索引(基于0)

    %触发器设置
    触发器模式使能= 0;%使能触发器- 1;禁用触发器- 0
    SoftwareTriggerEnable=0;%硬件触发器- 0;软件触发器- 1.
    ArmOnNextCaptureButtonPress = 0;
    触发器 CLKDelays = 0;触发的时钟延迟数的%
    WaitToCheckTrigger = 1;% 0 -请勿等待、1 -等待并检查是否发生了触发。

    FFT 设置类型= 1;% 0 -矩形;1 -其他窗口
    NumberOfHarmonics = 5;要考虑的谐波数%
    频率任一侧要移除的箱数%
    NoOfBinsToRemoveAfterDC = 1;
    NoOfBinsToRemoveEiherSideOfHarmonics = 0;
    NoOfBinsToRemoveEitherSideOfFundamental= 25;
    %自定义频率和要为该频率删除的相应单元数
    CustomNotchFrequencies =[50000000、25000000];
    NoOfBinsToRemoveOnEherSideOfCustomFrequencies =[25、20];
    NumberOfCustomFreq = 2;定制频率的百分比
    %对于实数 FFT、FFT 数组长度是样本数的一半
    %对于复数 FFT、FFT 数组长度等于样本数
    FFTArrayLength = 32768;

    %启用/禁用(Fs/2 - Fin)频率的自动调整(当 Fs/2或 Fin 发生变化时)。
    enableFsby2MinusFining=0;% 0 -禁用、1 -启用
    binsToRemoveOnEitherSideOfFsby2 = 10;(fs/2 - Fin)频率任一侧要删除的箱数百分比

    %文件保存设置。 请提供具有相应扩展名的文件路径
    %CSVFilePathWithName ='C:/HSDCPro Data/ADC20.csv';

    % CSVFilePathWithName ='C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL/ADC20.csv';

    CSVFilePathWithName ='C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\Automation DLL Error Codes .csv ';

    %PNGFilePathWithName ='C:/HSDCPro Data/ADCFFT.png';
    PNGFilePathWithName ='C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL/ADCFFT.png';

    %选择设置
    TestSelection = 1;% Time Domain-0;Single Tone -1;Two Tone -2;Channel Power-3
    PlotType = 2;%代码- 0;位- 1;实数 FFT - 2;复数 FFT - 3
    FFTWindowType = 3;%矩形- 0;汉明- 1;汉宁- 2;布莱克曼- 3

    获取单音参数的百分比
    %必须以字符串(字符数组)的形式以";"分隔发送所需值的参数
    参数输入='SNR;SFDR;THD;SINAD;ENOB;FUND...;下一个杂散;HD2;HD3;HD4;HD5;NSD';
    ParameterValueLength = 12;"ParameterValues"数组的%大小。 应至少等于否 参数
    dBFS = 1;% dBc - 0、dBFS - 1。 参数所需的单位- SNR、THD、SINAD、下一个杂散和 NSD

    % //
    %****** 对 dll 中包含的函数的实际调用******** //
    % //

    fprintf ('\n 请在使用这些自动化 DLL 函数之前打开 HSDCPro GUI。');
    输入('\n 按 ENTER 键开始...');

    连接到电路板并选择 DAC 器件的百分比%
    % fprintf ('\n\n 正在连接到主板:%s'、BoardSerialNumber);
    %[Error_Status]= calllib ('HSDCProAutomation_64Bit'、'Connect_Board'、BoardSerialNumber、TimeoutInMS);
    % fprintf ('\n 错误状态=%d (%s)'、Error_Status、HSDCPro_Automation_Error_To_String (Error_Status));

    fprintf ('\n\n 选择 ADC 设备:%s'、ADCDevice);
    [ERROR_Status]= calllib ('HSDCProAutomation_64Bit'、'Select_ADC_Device'、ADCDevice、120000);
    fprintf ('\n 错误状态=%d (%s)'、Error_Status、HSDCPro_Automation_Error_To_String (Error_Status));

    %下载固件(可选)。 选择器件本身(上述功能)将自动下载固件
    % fprintf ('\n\n\n 下载固件:%s'、FirmwareFilePath);
    %[Error_Status]= calllib ('HSDCProAutomation_64Bit'、'Download_Firmware'、FirmwareFilePath、WaitToCheck、60000);
    % fprintf ('\n 错误状态=%d (%s)'、Error_Status、HSDCPro_Automation_Error_To_String (Error_Status));

    fprintf ('\n\n'配置设置:');
    fprintf ('\n\n 传递 ADC 输出数据速率=%d'、ADCOutputDataRate);
    [ERROR_Status]= calllib ('HSDCProAutomation_64Bit'、'Pass_ADC_Output_Data_RATE'、ADCOutputDataRate、TimeoutInMS);
    fprintf ('\n 错误状态=%d (%s)'、Error_Status、HSDCPro_Automation_Error_To_String (Error_Status));

    fprintf ('\n\nADC 输入目标频率=%d'、ADCInputTargetFrequency);
    [ERROR_Status]= calllib ('HSDCProAutomation_64Bit'、'Set_ADC_Input_Target_Frequency'、ADCInputTargetFrequency、TimeoutInMS);
    fprintf ('\n 错误状态=%d (%s)'、Error_Status、HSDCPro_Automation_Error_To_String (Error_Status));

    fprintf ('\n\n'每个通道的样本数=%d'、NumberOfSamplesPerChannel);
    [ERROR_Status]= calllib ('HSDCProAutomation_64Bit'、'Set_Number_of_samples'、NumberOfSamplesPerChannel、TimeoutInMS);
    fprintf ('\n 错误状态=%d (%s)'、Error_Status、HSDCPro_Automation_Error_To_String (Error_Status));

    fprintf ('\n\Analysis Window Length =%d'、NumberOfSamplesForAnalysis);
    [ERROR_Status]= calllib ('HSDCProAutomation_64Bit'、'ADC_Analysis_Window_Length '、NumberOfSamplesForAnalysis、TimeoutInMS);
    fprintf ('\n 错误状态=%d (%s)'、Error_Status、HSDCPro_Automation_Error_To_String (Error_Status));

    fprintf ('\n\n 应用 FFT 陷波滤波器设置');
    [ERROR_Status]= calllib ('HSDCProAutomation_64Bit'、'FFT_Window_Notching、FFTSettingsType、NumberOfHarmonics、NoOfBinsToEi热 侧边谐波、NoOfBinsToRemoveAfterDC、NoOfBinesToFundamentalOfEiEioftherOfHarmonics、CustomOnSidewaling2、NoOfBinesOnOfInes0BQ、NoteRemoveCallsInfinesAftereQines2、NoteOfInfinesInfinesInfines2、InfinesInfinesInfinesOnInques2、InfinesOnInfinesInques
    fprintf ('\n 错误状态=%d (%s)'、Error_Status、HSDCPro_Automation_Error_To_String (Error_Status));

    fprintf ('\n\n 应用触发器设置');
    [ERROR_Status]= calllib ('HSDCProAutomation_64Bit'、'Trigger_Option'、TriggerModeEnable、SoftwareTriggerEnable、ArmOnNextCaptureButtonPress、TriggerCLKDelays、TimeoutInMS);
    fprintf ('\n 错误状态=%d (%s)'、Error_Status、HSDCPro_Automation_Error_To_String (Error_Status));

    数据采集百分比
    如果触发器模式使能= 0 %正常捕捉
    输入('\n\n 开始正常捕获。 按 ENTER 键继续...');
    fprintf ('\n 启动正常捕捉...');
    [ERROR_Status]= calllib ('HSDCProAutomation_64Bit'、'Pass_Capture_Event'、TimeoutInms);
    fprintf ('\n 错误状态=%d (%s)'、Error_Status、HSDCPro_Automation_Error_To_String (Error_Status));
    Elseif (触发模式使能= 1 &&软件触发器使能= 0)%外部硬件触发器
    输入('\n\nRead DDR Memory。 按 ENTER 键继续...');
    fprintf ('\n 正在读取 DDR 内存...');
    [ERROR_Status]= calllib ('HSDCProAutomation_64Bit'、'Read_DDR_Memory'、WaitToCheckTrigger、TimeoutInMS);
    fprintf ('\n 错误状态=%d (%s)'、Error_Status、HSDCPro_Automation_Error_To_String (Error_Status));
    ElseIf (TriggerModeEnable=1 && SoftwareTriggerEnable==1)%软件触发器
    输入('\n\n 生成软件触发器。 按 ENTER 键继续...');
    fprintf ('\n 生成软件触发器...');
    [ERROR_Status]= calllib ('HSDCProAutomation_64Bit'、'Generate_Software_Trigger'、WaitToCheckTrigger、TimeoutInMS);
    fprintf ('\n 错误状态=%d (%s)'、Error_Status、HSDCPro_Automation_Error_To_String (Error_Status));
    结束

    fprintf ('\n\n 正在检查 HSDCPro GUI 是否已完成其所有操作...');
    [ERROR_Status]= calllib ('HSDCProAutomation_64Bit'、'HSDC_Ready'、TimeoutInMS);等待检查 HSDCPro 是否已完成所有操作的百分比。
    fprintf ('\n 错误状态=%d (%s)'、Error_Status、HSDCPro_Automation_Error_To_String (Error_Status));

    fprintf ('\n\n'将 ADC 原始数据另存为%s'、CSVFilePathWithName 处的 CSV 文件);
    [ERROR_Status]= calllib ('HSDCProAutomation_64Bit'、'Save_Raw_Data_AS_CSV'、CSVFilePathWithName、TimeoutInMS);
    fprintf ('\n 错误状态=%d (%s)'、Error_Status、HSDCPro_Automation_Error_To_String (Error_Status));

    应用 FFT 设置的百分比
    fprintf ('\n\nTest Selection Option =%d (Time Domain-0;Single Tone -1;Two Tone -2;Channel Power-3)'、TestSelection);
    [ERROR_Status]= calllib ('HSDCProAutomation_64Bit'、'ADC_Test_Selection'、TestSelection、TimeoutInMS);
    fprintf ('\n 错误状态=%d (%s)'、Error_Status、HSDCPro_Automation_Error_To_String (Error_Status));

    fprintf ('\n\nGraph Plot Type =%d (代码- 0;位- 1;实数 FFT - 2;复数 FFT - 3)'、PlotType);
    [ERROR_Status]= calllib ('HSDCProAutomation_64Bit'、'ADC_Plot_Type'、PlotType、TimeoutInMS);
    fprintf ('\n 错误状态=%d (%s)'、Error_Status、HSDCPro_Automation_Error_To_String (Error_Status));

    fprintf ('\n\nFFT Window Type =%d (矩形- 0;汉明- 1;汉宁- 2;黑曼- 3)'、FFTWindowType);
    [ERROR_Status]= calllib ('HSDCProAutomation_64Bit'、'FFT_Window'、FFTWindowType、TimeoutInMS);
    fprintf ('\n 错误状态=%d (%s)'、Error_Status、HSDCPro_Automation_Error_To_String (Error_Status));

    fprintf ('\n\n 将 ADC FFT 另存为%s、PNGFilePathWithName 处的 PNG 图像);
    [ERROR_Status]= calllib ('HSDCProAutomation_64Bit'、'Save_FFT_AS_PNG'、ChannelIndex、PNGFilePathWithName、TimeoutInMS);
    fprintf ('\n 错误状态=%d (%s)'、Error_Status、HSDCPro_Automation_Error_To_String (Error_Status));

    fprintf ('\n\n 选择 ADC 通道索引=%d'、ChannelIndex);
    [ERROR_Status]= calllib ('HSDCProAutomation_64Bit'、'Select_ADC_Channel'、ChannelIndex、TimeoutInMS);
    fprintf ('\n 错误状态=%d (%s)'、Error_Status、HSDCPro_Automation_Error_To_String (Error_Status));

    fprintf ('\n\n'设置活动通道的 FFT 数据。');
    F0 =[];
    df =[];
    ActiveChannelFFT =零(FFTArrayLength、1);
    [ERROR_Status、f0、df、ActiveChannelFFT、FFTArrayLength ]= calllib ('HSDCProAutomation_64Bit'、'get_FFT_Data'、TimeoutInMS、f0、 DF、ActiveChannelFFT、FFTArrayLength);
    fprintf ('\n 错误状态=%d (%s)'、Error_Status、HSDCPro_Automation_Error_To_String (Error_Status));

    参数值=零(参数值长度、1);
    fprintf ('\n\n 设置单音参数值。');
    [ERROR_Status、ParametersIn、ParameterValues]= calllib ('HSDCProAutomation_64Bit'、'Single Tone _Parameters'、ParametersIn、dBFS、TimeoutInMS、ParametValues、ParameterValueLength);
    fprintf ('\n 错误状态=%d (%s)'、Error_Status、HSDCPro_Automation_Error_To_String (Error_Status));
    如果(dBFS>0)
    ParamUnit ='dbfs';
    其他
    ParamUnit ='dbC';
    结束
    fprintf ('\n 参数值为:');
    fprintf ('\nSNR =%g %s'、参数值(1)、参数单位);
    fprintf ('\nSFDR =%g dBc'、参数值(2));
    fprintf ('\nTHD =%g %s'、参数值(3)、参数单位);
    fprintf ('\nSINAD =%g %s'、参数值(4)、参数单元);
    fprintf ('\nENOB =%g Bits、参数值(5));
    fprintf ('\n 基金。 =%g dBFS'、参数值(6));
    fprintf ('\n 下一个杂散=%g %s'、参数值(7)、参数单元);
    fprintf ('\nHD2 =%g dBc'、参数值(8));
    fprintf ('\nHD3 =%g dBc'、参数值(9));
    fprintf ('\nHD4 =%g dBc'、参数值(10));
    fprintf ('\nHD5 =%g dBc'、参数值(11));
    fprintf ('\nNSD =%g %s/箱'、参数值(12)、参数单位);

    与电路板断开连接的百分比
    fprintf ('\n\n'断开与电路板的连接');
    [ERROR_Status]= calllib ('HSDCProAutomation_64Bit'、'Display_Board'、TimeoutInMS);
    fprintf ('\n 错误状态=%d (%s)'、Error_Status、HSDCPro_Automation_Error_To_String (Error_Status));

    输入('\n\n'按 ENTER 键退出..');

    错误:

    HSDCPro_Automation_DLL_ADC_Example_64位

    请在使用这些自动化 DLL 函数之前打开 HSDCPro GUI。
    按 ENTER 键开始...


    选择 ADC 设备:AR16xx_LVDS_4Channel_DDR_4bit_PAR_Center_16_BIT
    错误状态= 7002 (无法打开"自动化 DLL 错误代码.csv ")

    配置设置:

    通过 ADC 输出数据速率= 614400000
    错误状态= 0 (无错误)

    ADC 输入目标频率= 10000000
    错误状态= 0 (无错误)

    每通道的采样数= 65536
    错误状态= 0 (无错误)警告:转义字符'\a'无效。 有关支持的特殊字符、请参阅"doc sprintf"。
    >在 HSDCPro_Automation_DLL_ADC_Example_64位中(第105行)


    错误状态= 0 (无错误)

    应用 FFT 陷波滤波器设置
    错误状态= 0 (无错误)

    应用触发器设置
    错误状态= 7002 (无法打开"自动化 DLL 错误代码.csv ")

    启动正常捕获。 按 Enter 键继续...

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anum:
    我们将尝试重现此问题、并返回给您
    此致、
    Brian