Other Parts Discussed in Thread: ADS5294
主题中讨论的其他器件: ADS5294
你好。。。
我使用 TSW1400EVM 读取 ADC 数据。
我只是想知道如何操作
1) 1) 1)使用 MATLAB 选择器件
2) 2) 2)使用 MATLAB 选择 ADC。
当我们打开 HSDC pro 时、我们得到的第一个选项是选择器件。 器件名称将显示在弹出屏幕中、我们只需单击确定即可。
下一步是选择 ADC、我们转到左上角的菜单、然后选择要使用的 ADC。
我只想使用 MATLAB 执行这两个步骤。 可以帮助我执行这些操作的命令是什么? 其次、我是否还需要为固件编写命令? 在 HSDC pro 中、我不 手动选择固件。 在安装和修补时、固件.RBF 文件被放置在特定文件夹中。 因此、我希望我不 需要 显式写入 MATLAB 命令或固件。
提前感谢