This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:将加热大约1.2c

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/715204/ads1118-will-heat-up-about-1-2c

器件型号:ADS1118

您好!

我的客户读取 ADS1118内部温度、发现加电后温度将逐渐变热。 几分钟后、温度将比初始值上升约1.2c、然后保持稳定。 它不是由噪声引起的、因为它逐渐变热。

原理图如下所示、未找到热源。 根据数据表、ADS1118本身不会发热。 R41、R42未焊接、因此仅使用 AIN0、AIN1。

我想知道热量来自哪里?

电路板完全只能通过下面所示的导线通过外部电路连接、因此不应从外部电路产生热量。

使用 Fluke 万用表、可以看出 ADS1118的温度确实上升了约1.2c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard、


    根据原理图、电路板上没有太多会导致额外的散热。 我能想到的唯一会导致这种热耗散的因素是器件损坏或某种过压导致器件消耗额外电流。

    如果您查看 ADS1118数据表、RGS 封装结至外壳的热阻约为50°C/W 对于外壳温度上升1.2°C 的情况、这意味着器件需要耗散24mW 的功率。 在3.3V 电源下、这意味着器件需要额外拉一个7mA。

    您可以检查两个方面。 首先、ADS1118具有一个精确的板载温度传感器。 我首先要获取一系列读数、以验证器件中的温度是否在上升。 其次、我要放置一个电流表、并测量流入器件的电流。 测量流入 VDD 的电流、但我还会测量从接地端流出的电流。 当然、两者应该匹配。 但是、如果从接地端流出的电流较高、则可能存在来自另一个引脚的过压。 检查数字输入引脚电压、确保 VDD 电压与微控制器电压匹配(并且接地端相同)。 还要检查输入是否偏置到正确的电源中点电压。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joseph、
    谢谢你。
    两个电流进入 VDD 并输出至 GND 是相同的、160uA。
    ADS1118内温度传感器的读数也表明温度在上升。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、


    我不确定温升的来源。 160uA 的功率不足以导致器件温度上升1.2°C。 您需要大约多50倍的电流来产生这种温度变化。 替代方法是器件的热阻实际上为2300°C/W 我看不到电流可能来自该正常电源电流。 我会寻找其他能够提供热量的电流源。

    在上一篇文章中、我建议电流可能来自 VDD 以外的引脚。 是否可能有额外的电流来自数字线路或模拟输入线路? 电路板上是否可能有其他东西在加热器件?

    我已经看到了原理图、没有发现任何可能是问题的东西。 保护二极管只能朝一个方向放置、因此在损坏之前不应消耗额外的电流。

    您是否可以访问电路板的特写照片? 可能电路板本身上还有其他一些不良连接的焊接桥。 他们是否验证了电路板上的电阻器值? 您是否有 PCB 布局的副本?


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard、


    我已经听过你一段时间了。 您是否能够找到解决此发热问题的方法? 如前所述、我认为发热来自外部源、或者电流通过一个 ESD 二极管通过另一个电源引脚或接地引脚通过另一个引脚驱动。 该器件的电流需要几乎两个数量级、才能将温度提高1.2°C

    我现在将关闭此帖子、但如果您的客户仍然遇到问题、请发帖、我们可以继续进行调试。 浏览我的最后一个帖子、并与客户核实答案。


    吴约瑟