请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5818 Thread 中讨论的其他器件: TXB0108
您好!
我们正在设计 基于 AFE5818的超声波接收系统、目前我们正在测试原型板、
在此设计中、我们已将 TI 的电平转换器 TXB0108用于 SPI 接口、但我们面临一些问题、AFE5818芯片在 SPI 线路上具有16K 的内部下拉电阻器、它在使用 TXB 转换器时是否会产生任何问题
谢谢
AG