This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818:SPI 接口 TXB0108电平转换器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818, TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/719407/afe5818-level-shifter-for-spi-interface-txb0108

器件型号:AFE5818
Thread 中讨论的其他器件: TXB0108

您好!

我们正在设计 基于 AFE5818的超声波接收系统、目前我们正在测试原型板、

在此设计中、我们已将 TI 的电平转换器 TXB0108用于 SPI 接口、但我们面临一些问题、AFE5818芯片在 SPI 线路上具有16K 的内部下拉电阻器、它在使用 TXB 转换器时是否会产生任何问题

谢谢

AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashvin、

    由于我们已将此讨论脱机、因此我将关闭此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    当然、

    谢谢

    Ashvin