This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8326:是否知道 DOUT 数据范围未输出这种现象的任何原因?

Guru**** 2832565 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/716338/ads8326-do-you-know-any-cause-of-a-phenomenon-that-a-dout-data-range-is-not-output

器件型号:ADS8326

 大家好、

 我的一位客户正在评估 ADS8326的下一个产品。  他们在评估中发现了非常奇怪的现象。    显示了16242 (3F72h)~16383 (3FFFh)之间的任何数据不会从 DOUT 输出的现象、无论附加图中的输入电压("+IN"电压-"-in"电压)如何。 此外、49024 (BF80h)~53247 (CFFFh)之间的任何数据都不会输出 、但未附加图。  

 它们使用的电路与器件数据表(SBAS343C)第27页的图44相同。 此外、其评估条件还包括 :"-in"端子电压为0V^0.5V、"+in"端子电压小于"REF"电压+"-in"电压、"REF"电压约为4.0V、VDD 为5V。

 您知道这种现象的原因吗? 如果您知道、可以给我回复吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

 e2e.ti.com/.../ads8326_5F00_output_5F00_code_5F00_problem.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya、

    我没有见过这样的东西。 但是、如果 IN+< IN-、则输出代码将读回0000h。

    客户是否使用了 ADS8326EVM 或他们自己的设计? 您能否提供显示输入放大器、基准和 ADC 的原理图?

    此外、附加的数据似乎是直方图。 您能解释一下此数据是如何生成的? 这是从输入交流波形生成的直方图吗? 是否可以提供从0V 到 Vref 的直流扫描、以查看是否仍然存在缺失代码?

    谢谢、

    Keith N.
    精密 ADC 应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、
    感谢您回复。
    我明白了。 我将要求他们为我们提供远程信息处理和直流扫描测试结果。

    当客户为所附的图形数据获取 DOUT 数据时、他们输入的电压预期 DOUT 代码约为16160~16430。
    换句话说、尽管客户输入的电压预计为16300、但 DOUT 代码不是16300。 我不确定这种情况下的 DOUT 代码是什么。 但 DOUT 代码不在16242~16383的范围内。 他们获取了约16160~16430 μ V 范围内各种输入电压下的 DOUT 数据、并绘制了该图。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya、

    因此、当 B14从0变为>1时、输出代码看起来会卡住。 这可能表示数字接口上的器件损坏或时序冲突。

    1.客户是否尝试使用不同的 ADS8326器件获取数据?
    2.客户能否提供/CS、DCLOCK、DOUT 的波形?
    此外、如果他们在 DCLOCK 下降沿从 DOUT 引脚读取数据、则最短5nS 保持时间是否足以满足所使用的控制器(MCU、FPGA)?

    谢谢、

    Keith N.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    我向他们提出了您的问题。 但我现在没有从他们那里得到任何答案。 当我从他们那里得到任何答案时、我会通知您。

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。