请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8326 大家好、
我的一位客户正在评估 ADS8326的下一个产品。 他们在评估中发现了非常奇怪的现象。 显示了16242 (3F72h)~16383 (3FFFh)之间的任何数据不会从 DOUT 输出的现象、无论附加图中的输入电压("+IN"电压-"-in"电压)如何。 此外、49024 (BF80h)~53247 (CFFFh)之间的任何数据都不会输出 、但未附加图。
它们使用的电路与器件数据表(SBAS343C)第27页的图44相同。 此外、其评估条件还包括 :"-in"端子电压为0V^0.5V、"+in"端子电压小于"REF"电压+"-in"电压、"REF"电压约为4.0V、VDD 为5V。
您知道这种现象的原因吗? 如果您知道、可以给我回复吗?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya Nakai。
e2e.ti.com/.../ads8326_5F00_output_5F00_code_5F00_problem.pdf