请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS5407 主题中讨论的其他器件: ADS54J66、 ADS54J54、 ADS54J64、 ADS54J64EVM、 TSW14J57EVM
您好!
我们需要更新使用 ADS5407设计的模块。
在该器件上、每个通道有两个交错式 ADC、它们以一半的采样率运行、并且彼此之间的相位差为180。
是否有一个14位500MHz ADC、该 ADC 的每个通道实际工作频率为500MHz、不需要交错校正?
非常感谢、
Mircea