This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5407:ADS5407的替代产品

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5407, ADS54J66, ADS54J54, ADS54J64, ADS54J64EVM, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/718889/ads5407-replacement-for-ads5407

器件型号:ADS5407
主题中讨论的其他器件: ADS54J66ADS54J54ADS54J64ADS54J64EVMTSW14J57EVM

您好!

我们需要更新使用 ADS5407设计的模块。

在该器件上、每个通道有两个交错式 ADC、它们以一半的采样率运行、并且彼此之间的相位差为180。

是否有一个14位500MHz ADC、该 ADC 的每个通道实际工作频率为500MHz、不需要交错校正?

非常感谢、

Mircea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mircea、

    我们有两个(和四个)通道 ADC、可同时对每个通道进行采样、并且能够以14位分辨率、500MSPS 或更高速度运行。

    以下是符合上述标准的参数搜索:      

    乍一看、最符合您的标准的产品是   此处提到的所有产品都提供 JESD204B 数据接口。   

    此致、

    标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    哪些14位、500MHz 器件不是基于两个通道以一半的速率交错?
    例如、ADS54J66具有交错。
    谢谢、
    Mircea
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mircea、

    www.ti.com/.../description (ADS54J54)是一款14位四通道500MSPS ADC、采用非交错架构。

    另一个选择是 www.ti.com/.../ads54j64。 ADS54J64采用交错架构、内核均以500MSPS 运行、两个内核在输出端将数据抽取2倍之前交错至内部速率为1GSPS。 基于这种操作方法、您不应看到 ADS54J64的交错杂散。 ADS54J64具有高度可编程性、可根据您的系统要求优化性能。

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    因此、对于一个包含256个模块的新系统、每个模块具有16个通道的14位500MHz ADC、并且在所有4、000个通道上都具有同步采样、ADS54J54是一个可接受的解决方案、对吧?
    ADS54J64有哪些性能优势?
    谢谢、
    Mircea
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mircea、

    当然、ADS54J54是一款适合您系统的解决方案;但是、与 ADS54J54相比、ADS54J64将提供一些优势。 下面我重点介绍一些差异。

    与 ADS54J54相比、ADS54J64具有更高的 SNR 和 SFDR 性能以及更低的功耗。 此外、与 ADS54J54的5Gbps 相比、JESD204B 通道速率可在10Gbps 的速率下运行、这可转换为每个 ADC 一个 JESD204B 通道、以500MSPS 的速率运行 ADS54J64、而每个 ADC 两个通道使用 ADS54J54。 与 ADS54J54 (9x9)相比、ADS54J64的封装尺寸略大(10x10)。 对于任一器件、大型多通道系统的同步方法是相同的。

    如果您想评估 ADS54J64、请单击此处、获取评估平台的链接:ADS54J64EVM。 此外、该 EVM 将使用 TSW14J57EVM 作为数据采集解决方案。

    如果您对任一器件的架构或性能有任何其他疑问、请告诉我。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、
    Mircea