This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128D818:ADC128D818 IN0-7电压范围(如果采用内部基准电压设计)

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128D818
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/718744/adc128d818-adc128d818-in0-7-voltage-range-if-design-with-internal-vref

器件型号:ADC128D818

您好、先生、

如果 使用内部 Vref 进行设计、我会问 ADC128D818 IN0-7电压范围、

Q1、使用内部 Vref 时、我们能否设计 IN0-7 = 1.35V?

Q2、内部 Vref 范围为0~2.65V、对吧? 如果是、那么我可以将输入电压设计为该范围(0~2.65V)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    是的、您可以在具有2.56V 内部基准的输入上使用1.35V 电压。  这大约是器件动态范围的一半。  有关更多详细信息、请查看数据表的第8.1和8.3节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    能否在0V 至2.65V 的范围内使用内部 Vref? 因为我必须从我的设计中检测0.9V 电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、您好!

    ADC128D818的输入范围为0V 至 Vref。 内部基准电压为2.65V、因此您可以检测到900mV。 请查看数据表第8.1和8.3节。 请告诉我您不清楚的是什么。