请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC128D818 您好、先生、
如果 使用内部 Vref 进行设计、我会问 ADC128D818 IN0-7电压范围、
Q1、使用内部 Vref 时、我们能否设计 IN0-7 = 1.35V?
Q2、内部 Vref 范围为0~2.65V、对吧? 如果是、那么我可以将输入电压设计为该范围(0~2.65V)吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
如果 使用内部 Vref 进行设计、我会问 ADC128D818 IN0-7电压范围、
Q1、使用内部 Vref 时、我们能否设计 IN0-7 = 1.35V?
Q2、内部 Vref 范围为0~2.65V、对吧? 如果是、那么我可以将输入电压设计为该范围(0~2.65V)吗?