This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:ADS8684是否支持差分输入?

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8684, INA828, INA149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/717504/ads8684-does-ads8684-support-differential-input

器件型号:ADS8684
主题中讨论的其他器件: INA828INA149

您好!

1:μ A ADS8684是否支持差分输入?如果不支持差分输入、请帮助推荐可支持差分输入的 ADC、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jingang,
    欢迎访问 E2E 论坛。
    ADS8684是一款单端输入 ADC、不支持差分输入信号。 对于额定规格、AIN_nGND 上的电压必须限制在-0.1V 至+0.1V 之间、请参阅数据表第7页的7.5电气特性、此外、这些 AIN_nGND 引脚上的最大电压为-0.3V~+0.3V、请参阅数据表中的绝对最大额定值表。 您能告诉我以下信息以获得更好的建议吗?
    您总共需要多少个信道? 8通道是否足够或您需要更多?
    2.您的模拟信号的最高电压(峰峰值)是多少? 您的信号的共模电压是多少?
    您需要的采样率是多少?
    4、16位 ADC 是否足够?


    谢谢、此致
    戴尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1:4通道
    2:,(,)(V) 10.24,输入范围(最小值)-10.24,模拟电压 AVDD (最小值)(V) 4.75模拟电压 AVDD (最大值)(V) 5.25 μ A
    数字电源(最小值)(V) 1.65,数字电源(最大值)(V) 5.25
    3 μ s:速率(最大值)(kSPS)<500
    4:16位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jingang,

    我仍不清楚您对第2号的信息。

    • 单端(SE) 输入的信号可能为+/-10.24V、这是 SE  双极输入信号。 ADS8684  可用于将此类模拟信号直接转换为数字代码。
    • 差分输入的信号可能为+/-10.24V 或更低、但它肯定应该具有较低或更高的共模电压、这将决定处理此共模电压需要哪种前端器件。 这就是我问的原因。    对于此类输入信号、需要使用放大器、仪表放大器或差分放大器将差分信号转换为 ADS8684的单端信号、我们提供了一本指导手册(sbaa247) 来介绍此解决方案(本指导手册中的 ADC 可替换为 ADS8684)、具体取决于 您的共模电压电平、 可以使用 INA828或 INA149、 这些指导手册很快将在 TI 网站上提供。         http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=sbaa247&fileType=pdf

    下面的方框图显示了一个左侧 SE 信号示例和另一个右侧差分信号示例。

    此致

    戴尔