This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:当分频因子为1时、DAC 输出不工作

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/717273/dac60508-dac-output-does-not-work-when-divide-factor-is-1

器件型号:DAC60508

您好!  

我使用的是内部基准电压2.5V、并尝试使输出电压为5V。

因此、我将分频因子设置为1 (/1)并将所有输出增益设置为2 (*2)、但所有输出大约为0V。

当我将分频因子设置为2 (/2)、将所有输出增益设置为(*2)时,所有输出都能正常工作。

我想知道它为什么如此工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hynag、您好!

    您的 VDD 电源是什么? 是5V 还是更低?

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、是的。 我想这一点。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题是否已得到解答? 如果是、我将关闭此主题。

    此致、
    Uttam