请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC60508 您好!
我使用的是内部基准电压2.5V、并尝试使输出电压为5V。
因此、我将分频因子设置为1 (/1)并将所有输出增益设置为2 (*2)、但所有输出大约为0V。
当我将分频因子设置为2 (/2)、将所有输出增益设置为(*2)时,所有输出都能正常工作。
我想知道它为什么如此工作。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用的是内部基准电压2.5V、并尝试使输出电压为5V。
因此、我将分频因子设置为1 (/1)并将所有输出增益设置为2 (*2)、但所有输出大约为0V。
当我将分频因子设置为2 (/2)、将所有输出增益设置为(*2)时,所有输出都能正常工作。
我想知道它为什么如此工作。