Other Parts Discussed in Thread: ADS8698, ADS8688
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8698 主题中讨论的其他器件: ADS8688
尊敬的所有人:
目前、我将使用 Microchip 的8位 PIC16 MCU 通过 SPI 接口控制 ADS8698。
有人可以向我分享 ADS8698示例代码吗? 这将是一个很大的帮助。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.