This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8698:8位 MCU 的示例代码

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8698, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/715955/ads8698-sample-code-for-8-bit-mcu

器件型号:ADS8698
主题中讨论的其他器件: ADS8688

尊敬的所有人:

目前、我将使用 Microchip 的8位 PIC16 MCU 通过 SPI 接口控制 ADS8698。

有人可以向我分享 ADS8698示例代码吗? 这将是一个很大的帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,User3903481,

    欢迎访问 E2E 论坛。

    遗憾的是、此 ADC 没有相同的代码、请遵循数据表中的时序、如果您有任何疑问和问题、请告知我、谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dale、

    感谢你的帮助。

    我在1月11日看到了另一篇文章、主题是"帮助我理解 ads8698"。
    我想知道您能否向我发送 ADS8688示例代码作为参考?
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户3903481:

    我将通过电子邮件与您联系、感谢您选择 TI 的精密 ADC。

    此致

    戴尔