This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7042:支持的 SPI 模式

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/715507/ads7042-supported-spi-mode

器件型号:ADS7042

大家好、

您能告诉我哪种 SPI 模式可以支持吗? (在主侧)
在我的理解中、仅 MODE0支持、但请告诉我其他模式是否支持。

谢谢你。

此致、
Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jade、

    在典型运行条件下、由于 DOUT 上的数据在下降沿发生变化并在下一个上升沿被捕捉、这可被视为主机的模式0运行。 但情况并非总是如此。

    假设 ADS7042在16MHz 的最大 SCLK 下运行(62.5ns 时钟周期)、AVDD 下限范围为1.65V 至1.8V。 根据数据表第8.6节中的时序特性、SCLK 下降至 DOUT 有效延迟可高达50ns。 缓冲器和大迹线电容会进一步延迟该信号。 在这种情况下、需要在模式1下操作主机并在 SCLK 的下一个下降沿捕获数据。

    因此、主机的 SPI 模式选择取决于特定设计的运行条件。

    此致、

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    客户使用 AVDD=3.3V。 在本例中、仅支持模式0?

    1、下降沿发生数据变化、您是否会告诉我从下降沿开始的最小数据保持时序? TD_CKDO 是更改数据的最大延迟。
    您是否会告诉我最小 tHOLD 规格?

    2.从下降沿开始、如果客户满足了主机请求的足够的保持时间、它看起来像是支持所有 MODE0~3、对吧?

    供参考、它们的主设置如下:

    IPQ8069主设备设置

    - SPI 时钟8MHz

    访问间隔:最小300ns

    支持的 SPI 模式#1:模式0

      时钟极性(CPOL):0

      时钟相位(CPHA):0

        =>主 MISO:在上升沿被捕捉

    支持的 SPI 模式#2:模式3

        时钟极性(CPOL):1.

        时钟相位(CPHA):1.

        =>主 MISO:在上升沿被捕捉

    支持的 SPI 模式3:模式1

        时钟极性(CPOL):0

        时钟相位(CPHA):1.

        =>主 MISO:在下降沿捕捉

          (保证保持时间:CAD 路由延迟+最小 TD_CKDO[Unkown ])

    支持的 SPI 模式4:模式2

        时钟极性(CPOL):1.

        时钟相位(CPHA):0

          =>主 MISO:在下降沿捕捉

          (保证保持时间:CAD 路由延迟+最小 TD_CKDO[Unkown ])

    谢谢你。

    此致、
    Jade