This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5801:用于 AFE5801和 tsw1405的桥接连接器

Guru**** 2522330 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5801, AFE5805, AFE5801EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/714702/afe5801-bridge-connector-for-afe5801-and-tsw1405

器件型号:AFE5801
主题中讨论的其他器件: AFE5805

您好!

    是否有人可以帮助了解 AFE5801和 TSW1405之间使用的桥接板的详细信息。

    HSDC 专业版 TSW1405的下拉列表中未提及 AFE5801。 但 AFE5805在性能上与 AFE5801非常相似。 因此、我假设 tsw1405和 AFE5801兼容。 此假设是否有效?

谢谢  

Harsha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harsha、

    请参阅以下与 AFE5801EVM 和桥接适配器卡相关的 e2e 帖子。
    e2e.ti.com/.../1847967

    关于你的第二个问题,我在这里作了答复
    e2e.ti.com/.../2635253
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

            感谢您的快速回复

    如 e2e.ti.com/.../1847967 博文中所述、即使我收到套件附带的网桥适配器卡也是如此。 该适配器卡能否与 TSW1405配合使用? 因为我在套件中收到的桥接适配器用于 TSW1400。

    我将在8月10日前收到该套件。

    此致  

    Harsha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harsha、

    是的、您应该能够将桥接适配器板与 TSW1405EVM 配合使用。