请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5801 主题中讨论的其他器件: AFE5805、
您好!
是否有人可以帮助了解 AFE5801和 TSW1405之间使用的桥接板的详细信息。
HSDC 专业版 TSW1405的下拉列表中未提及 AFE5801。 但 AFE5805在性能上与 AFE5801非常相似。 因此、我假设 tsw1405和 AFE5801兼容。 此假设是否有效?
谢谢
Harsha